“线程”中讨论的其它部件:BQ78350, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1
您好,
我对 BQ78350 R1有以下疑问
1.请纠正我的错误,只要从关机状态唤醒,仪表就会从 OCV 启动 SOC (最小单元电压为 OCV,因为 EDV_EXT_CELL 位配置为0)。 SoC 跨接
如果库仑计数 和基于 OCV 的 SOC 计算存在差异,则会发生这种情况。 对可能发生的最大跳转没有限制? 即使电池未被休息,它仍会将终端电压作为 OCV
每当它从关机状态唤醒时。
2,SOC-OCV 仅来自化学 ID,或来自从 GPC 计算器的 CEDV 参数获得的 SOC-OCV 关系。
3.在 CEDV 参数估算期间,从 GPC 计算器获得的 SOC-OCV 的意义是什么?
4.我同时对两个仪表(G1和 G2)运行了两个测试。 带有良好电流传感器的 G1和带有不良电流传感器的 G2 (错误位于下侧)。 两人草签了相同的 SOC,即90%。 但由于当前的原因
感应 差,G1的 SOC 为3%,G2的 SOC 接近 EDV2时为9%。 G2 SOC 从9%跳至接近 EDV2的3%。 因此,G2的剩余容量也相应更新。 但我看不到
FCC 正在更新。 请告知 RC 将何时更新,FCC 将何时更新。 因为仪表如何知道它是电流传感器错误而不是容量下降。 压力表可能会降低容量
当它在9%的范围内接近 EDV2时,该值应为3%(如 G1案例),并更新了其 FCC,而不是 SOC 和 RC。 在这种情况下,请放一些光。