This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:在 EDV2上 SoC 跳转

Guru**** 2609645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073422/bq78350-r1a-soc-jump-at-edv2

部件号:BQ78350-R1A
“线程”中讨论的其它部件:BQ78350BQSTUDIOBQ34Z100-G1

您好,

我对 BQ78350 R1有以下疑问

1.请纠正我的错误,只要从关机状态唤醒,仪表就会从 OCV 启动 SOC (最小单元电压为 OCV,因为 EDV_EXT_CELL 位配置为0)。 SoC 跨接

  如果库仑计数 和基于 OCV 的 SOC 计算存在差异,则会发生这种情况。  对可能发生的最大跳转没有限制? 即使电池未被休息,它仍会将终端电压作为 OCV

  每当它从关机状态唤醒时。

2,SOC-OCV 仅来自化学 ID,或来自从 GPC 计算器的 CEDV 参数获得的 SOC-OCV 关系。  

3.在 CEDV 参数估算期间,从 GPC 计算器获得的 SOC-OCV 的意义是什么?

4.我同时对两个仪表(G1和 G2)运行了两个测试。 带有良好电流传感器的 G1和带有不良电流传感器的 G2 (错误位于下侧)。  两人草签了相同的 SOC,即90%。 但由于当前的原因    

  感应 差,G1的 SOC 为3%,G2的 SOC 接近 EDV2时为9%。 G2 SOC 从9%跳至接近 EDV2的3%。 因此,G2的剩余容量也相应更新。 但我看不到  

  FCC 正在更新。 请告知 RC 将何时更新,FCC 将何时更新。 因为仪表如何知道它是电流传感器错误而不是容量下降。 压力表可能会降低容量  

  当它在9%的范围内接近 EDV2时,该值应为3%(如 G1案例),并更新了其 FCC,而不是 SOC 和 RC。 在这种情况下,请放一些光。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leela,

    1.对可能发生的最大跨接没有限制。 该仪表不会保留以前的 SOC 或剩余容量,因此只能从电池电压进行估计。 量规不知道 OCV 是否已结算,因此这可能会影响 SOC 估算。

    2.复位后的 SoC 仅基于化学 ID。 它不使用 CEDV 参数(这些参数用于在放电期间补偿 EDV 阈值)。

    3.使用 EDV 补偿(在 CEDV 计量配置寄存器中将 EDV_CMP 设置为“1”)时,EDV 阈值将根据仪表测量的当前负载和温度计算。

    4.当量规达到 EDV2阈值时,SOC 将跳转。 如果发生了符合条件的放电,FCC 将会得到更新(有关符合条件的放电必须满足的条件,请参阅 TRM 第9.1.6节)。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。 您的回答解决了有关计量流程的几个问题。 我对配置量表的疑问不多。 我在下面提到了这些建议。 请解决这些问题。 感谢你能抽出时间。

    1.“接近满”单位也按 IP 比例缩放?

    2."只有当电流大于3C/32时,EDV 的 RC 调整才会发生

    如果电流小于3C/32",则不设置 EVV,此处的 C 值为 C

    3.请确认以下内容是否正确

    当电池 SOC 处于电池电量低%时,EDV2应该是电池的终端电压

    当单元 SOC 处于3 %时,EDV1应为单元的终端电压

    当单元 SOC 处于0 %时,EDV0应该是单元的终端电压

    4.请指导我们选择电池电量低%和相应的 EDV2。 即使配置错误,我们也可以补偿 EDV2,EDV1和 EDV0。

    5.请告诉我们发生 EDV 补偿需要满足的条件。 如果发生 EDV 补偿,我们可以在 BQ 工作室看到更新的 EDV 电压。

    6.我们希望将“电池电量低”保持在30%到40%的水平,以便客户经常接触 EDV2,这有助于电压表

    完成合格的放电循环。 除了细胞的平放电外,是否还有其他缺点。

    同样,我们希望保持“接近”的高度,例如 mAh 相当于20%到30%,这样合格的放电周期就会开始

    更频繁。 除了由于细胞 DSG 分布平坦而产生的问题之外,还有哪些缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leela,

    对于蓄电池测量,曲线的平坦部分可能会导致精度极差。 因此,放电曲线的膝部(通常约为7% SOC)和完全充电点(发生有效充电终止时)是估算完全充电容量的非常重要的数据点。

    1.所有单位均以 mAh 和 mA 为单位,按 IPSCALE 进行标定。

    2. c 是电池的容量。 因此,如果您有1000 mAh 电池,3C/32的放电电流将为~94 mA。  

    3.是的,这是正确的

    最简单的方法是将“Battery Low %”(电池电量低%)设置为大约7%。 EDV 电压将根据 CEDV 系数进行补偿,补偿值将根据温度和负载电流变化。

    5.在日志文件和 BQStudio 中,有一个名为“待定 EDV”的寄存器,显示量规正在监视的下一个补偿值。

    6.,7. 要大幅度改变“电池电量低”和“接近满”,测量精度将非常低。 如果您的申请无法经常完成合格的出院,我将在下面概述一些其他解决方案可能会更好。 但是,FCC 不需要在每个周期都进行学习,因此,如果您的申请能够偶尔完成合格的出院,则应该是正常的。

    如果您的申请无法完成合格的出院,请考虑以下几个选项:

    •  如果您能够在大量周期中描述多个包的特征,以了解容量随时间的变化,则可以让主机根据周期数,偶尔手动更新“已记忆的完全充电容量”数据闪存。
    • BQ34Z100-G1等阻抗轨距可能是一个更好的选择,因为阻抗轨距不需要完全放电。 有一个 TI 设计示例使用 BQ769x0和此量规: http://www.ti.com/tool/TIDA-010030

    此致,

    马特