This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:BST 二极管?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078098/tps543c20-bst-diode

部件号:TPS543C20

高功率输出,

我只是想知道该设备如何没有引导二极管。 当我查看内部方框图时,有一个 FET 连接到内部调节器输出(BP 引脚)。 它是否像 BST 二极管一样工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    绘制的是引导 FET。  它包括一个从 BP 到 boot 的源漏“体”二极管和一个主动 MOSFET 开关,该开关使用类似于低侧 FET 的栅驱动器驱动。   当 FET 被驱动时,车尾箱 FET 允许降低前向下降。  这可以在 BP 电压过低时提供更高的启动至开关电压,从而提供 更高的栅极驱动电压和更高的效率。

    电气规格表中将其描述为“启动开关”,其正向电流为5mA 时,下降幅度为100-200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢彼得,你的解释非常清楚,也很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    谢谢你。  我很高兴我们能够提供帮助。 我将结束这条线程。  如果您有任何其他问题,请创建一个新线程。