请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS543C20 高功率输出,
我只是想知道该设备如何没有引导二极管。 当我查看内部方框图时,有一个 FET 连接到内部调节器输出(BP 引脚)。 它是否像 BST 二极管一样工作?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高功率输出,
我只是想知道该设备如何没有引导二极管。 当我查看内部方框图时,有一个 FET 连接到内部调节器输出(BP 引脚)。 它是否像 BST 二极管一样工作?
谢谢!
绘制的是引导 FET。 它包括一个从 BP 到 boot 的源漏“体”二极管和一个主动 MOSFET 开关,该开关使用类似于低侧 FET 的栅驱动器驱动。 当 FET 被驱动时,车尾箱 FET 允许降低前向下降。 这可以在 BP 电压过低时提供更高的启动至开关电压,从而提供 更高的栅极驱动电压和更高的效率。
电气规格表中将其描述为“启动开关”,其正向电流为5mA 时,下降幅度为100-200mV。