This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808G01与 TPS3808G01-Q1比较

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077713/tps3808-tps3808g01-vs-tps3808g01-q1

部件号:TPS3808
线程中讨论的其它部件:TPS3899

您好,

我希望您确认 TPS3808G01QDBVRQ1和 TPS3808G01DBVR 之间的差异。
我认为不同之处是 AEC-Q100认证是否获得。
但是,我注意到两个数据表都存在以下差异。

TPS3808G01DBVR (无 Q100)
“Vsense”和“MRN”的推荐工作条件:最大值定义为“6.5V”

TPS3808G01QDBVRQ1 (Q100)
“Vsense”和“MRN”的推荐工作条件:最大值定义为“VDD”

对于 Q100产品的推荐工作条件,没有 VCT 和 Vresetn 电压的定义。

然后,我有以下问题。

问题1,上述 Q100产品数据表类型的区别是不是吗?
问题2,我是否理解  TPS3808G01QDBVRQ1和 TPS3808G01DBVR 的区别仅仅在于 收到 AEC-Q100认证是否正确?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,柳一,

     

    问题1:我不会把这称为排版。 这只是数据表编写方式的一个样式差异。 但在任何一种情况下,最大值都是6.5V。

    Q2:  TPS3808G01QDBVRQ1已通过全面的 AECQ-100测试和认证。

    希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud

    感谢你的回复。
    适用于第2季度。
    我 相信该设备已经通过了 AECQ-100的全面测试和认证。
    我想让你们确认的是,这两个 deives 之间的差异是否只是高于。
    请确认此事吗?

    巴西,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,柳一,

    这些设备之间的制造和测试也可能存在差异。 我们不会发布这些详细信息。

    感谢您提出后续问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud,

    感谢你的回复。

    最后一个问题,  
    问题3,使用  TPS3808G01QDBVRQ1代替 TPS3808G01DBVR 是否没有问题?
    如果您有任何疑虑,请告诉我。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,柳一,

    使用 TPS3808G01QDBVRQ1而 不是 TPS3808G01DBVR 完全没有问题。

    顺便提一下,我们最近推出 了新一代 TPS3899设备。 TPS3899提供了许多新功能:

    • 工作电压低至0.85V
    • 电源电流降低50%@125nA
    • 50倍下感应引脚电流@25nA
    • 尺寸的一半@2mm2
    • SENSE 延迟功能

    https://www.ti.com/product/TPS3899

    祝您的设计好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud,

    很抱歉,我还有其他问题要回答。

    - 1 -
    >使用 TPS3808G01QDBVRQ1而 不使用 TPS3808G01DBVR 完全没有问题。

    根据数据表,VDD 的最小值也不同。
    非 Q1 TPS3808的最小值定义为1.7 V,Q1的 TPS3808的最小值定义为1.8 V

    如果用户将1.7V 与非 Q1的 TPS3808一起使用,那么用户不能将 TPS3808与 Q1一起实施,而不能将  TPS3808与非 Q1一起实施?

    -2-
    下面让我确认一下。
     根据非 Q1的 TPS3808,“tw”定义为“Resetn 的输入脉冲宽度”。
    另一方面, 根据具有 Q1的 TPS3808,“tw”定义为“最大瞬态持续时间”。

    规格相同,但定义不同。请告诉我“tw”显示的值是什么?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Ryuichi,

    每个设备都有单独的特征参数, 因此,数据表中所反映的某些规格项目可能会有细微的差异。 此外,每个编写者在规范中捕获行项目描述的方式(如 tw)也可能有所不同。 一般 而言,这不是一个问题,但您需要在设计中对其进行验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud

    已理解。

    您之前说过,如下所示,但请允许我再次确认,如下所示。

    >这些设备之间的制造和测试可能也有差异。 我们不会发布这些详细信息。
    问:我只想让您确认以下问题。

    * TPS3808G01QDBVRQ1和 TPS3808G01DBVR 是否使用了相同的模具?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,柳一,

    如前所述,我们不会在本论坛上发布产品的制造和测试详细信息。

    感谢您的理解。