线程中讨论的其它部件:TPS3899,
您好,
我希望您确认 TPS3808G01QDBVRQ1和 TPS3808G01DBVR 之间的差异。
我认为不同之处是 AEC-Q100认证是否获得。
但是,我注意到两个数据表都存在以下差异。
TPS3808G01DBVR (无 Q100)
“Vsense”和“MRN”的推荐工作条件:最大值定义为“6.5V”
TPS3808G01QDBVRQ1 (Q100)
“Vsense”和“MRN”的推荐工作条件:最大值定义为“VDD”
对于 Q100产品的推荐工作条件,没有 VCT 和 Vresetn 电压的定义。
然后,我有以下问题。
问题1,上述 Q100产品数据表类型的区别是不是吗?
问题2,我是否理解 TPS3808G01QDBVRQ1和 TPS3808G01DBVR 的区别仅仅在于 收到 AEC-Q100认证是否正确?
此致,