This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:需要28V 时,Cout 的有效值是多少?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080759/tps61096a-what-is-effective-value-of-cout-when-28v-is-needed

部件号:TPS61096A

您好,专家,

这是小岛。

我的客户现在评估了 EVM,但 针对 EVM,适用于 Cout 的是 GRM188R6YA106MA73D*2件。

我的客户希望使用最高限流电压(28V),但在这段时间里  ,GRM188R6YA106MA73D*2只 具有1.26uF 有效电流盖(6.3%)。

那么,当 需要28V 电压时,Cout 的有效值是多少?  

客户可以通过减少 Cout 来接受增加的波纹,因此,他希望知道 Cout 的最小有效值。

谢谢你。

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,埃里克-桑,

    是否可以回答这个问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-San,

    我认为2个10uF 电容器适合18V 输出,有效电容器大约为2uF。 因此,对于28V 输出,我认为合适的有效电容器应该是3.2 uF 左右。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃里克-桑

    感谢您的快速回答,并很抱歉催促您。

    3.2 uF 是否用于一个 Cout? 还是两个1.6 uF 的总 Cout 类似?

    请允许我确认。

    谢谢你  

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-San,

    只要有效电容器合适,两者都可以。 2件具有较小的 ESR,但 增加了印刷电路板尺寸。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃里克-桑

    很抱歉打字错误。

    1.6 uF 是否用于一个 Cout? 还是总共电流(如两个1.6uF 电流)与完全3.2uF 电流相似?

    但根据你的回答,这应该是3.2uF,对吗?

    谢谢你  

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总电容为3.2uF,一个3.2uF 或两个1.6uF 电容。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,埃里克-桑,

    谢谢你的款待。

    我再次重新计算钙化,但我想 Cout 的总有效值应该足以容纳2.06uF。

    [女性] 有效电容@ 18V
    C2 cout 10. GRM188R6YA106MA73D 盖,CERM,10 µF,35 V,+/- 20%, X5R,0603 (英寸^2) 1.03
    C3 cout 10. GRM188R6YA106MA73D 盖,CERM,10 µF,35 V,+/- 20%, X5R,0603 (英寸^2) 1.03
    总有效上限
    2.06

    我认为2个10uF 电容器,所以我认为“适合18V 输出, 有效电容器大约为2uF。”你提到的是正确的。

    但为什么您认为这可能适用于 3.2 uF 有效容量?

     电压下的最小有效电容是否会改变?

    最佳

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-San,

    2uF 有效电容适用于18V 输出电压。 我认为客户的应用是28V 输出,因此 有效电压上限应 按比例增加。 然后3.2uF 适合于28V 输出。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,埃里克-桑,

     为什么有效上限应 按比例增加?

    这是 因为他们的稳定吗?

    如果是由于波纹,客户可以接受,但下盖更好。

    很抱歉你能 抽出时间。

    最佳

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-San,

    是的,主要原因是回路稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,埃里克-桑,

    我了解到,由于 回路稳定性等原因,最小有效 Cout 为3.2

    是否可以详细解释? 例如,详细描述循环等的字符或任何其他原因。

    可以告诉我,由于设计电路,我们无法共享这些信息。

    谢谢

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-San,

    请在下面的应用说明中找到补偿增压控制回路的详细信息。 Cout 将为功率级增加一个极,并直接影响环路带宽。 因此,小型 Cout 将导致大带宽,这可能会导致系统不稳定。

    补偿电流模式控制升压转换器

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,埃里克-桑,

    谢谢你的款待。

    我知道大号 Cout 比 方程式11上提到的稳定性更好。

    但我不知道为什么在大型输出时应增加有效的上限。 请告诉我。

    我理解,由于 DC 偏置字符,Voout 的 Cout 应该增加。

    TPS696A 似乎没有环路。

    是否可以为这些 Cout 解释它的循环字符? 或者,如果您无法共享该信息,因为该信息应该是相关的设计,这是可以的。

    谢谢你。

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Koki-San,

    很抱歉,我无法分享 TPS61096A 的详细环路设计。 但对于典型的升压转换器,Vout 将影响控制环路的稳定性,可在以前共享的应用手册中找到。 如果我们想 抵消 Vout 增加的影响,我们应该增加 Cout 以保持同样的稳定性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,埃里克-桑,

    谢谢你的款待。

    客户和我理解您的说法,并参考了关于 补偿电流模式控制升压转换器的2设计步骤。

    同(11),Cout=ΔI ë_Tran /(2pai * fc * V_Tran)。

    在 这种情况下,ΔI ë_Tran 应该很小,客户对 V_Tran 不是很关心,所以 Cout 可以更低一些。

    这种理解是否正确?

    或者考虑 到以上因素,最小值应该大约为3.2 uF ?

    最佳  

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-San,

    V_Tran 与输出电压波纹不同,它与回路稳定性有关。 正如您从中看到的方程式(2)和(3)一样,Cout 将影响功率级极/零和整个转换器回路稳定性。  通常,输出电压波纹为~20mV,但 V_Tran 为~200mV,这与负载电流瞬变有关,它非常不同,因此请检查客户是否 不关心 V_Tran。  如果 Cout 不足,则环路将不稳定。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃里克-桑

    非常感谢您的盛情款待。

    客户希望将 TPS6109A 用于负载瞬态电阻:1%→28V*1%=280mV, ΔItran =10mA,

    但需要3.2 uF 有效上限吗?  

    (我很抱歉,ΔItran 是10mA 吗? 我猜客户误解了 ΔIran 和 Iout。 它们是否不同?)

    最佳  

    科基  

    大岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Koki-San,

    客户的输出电流是多少?  我认为 ΔItran 可以是满载电流的90%。  ΔItran 是负载电流瞬态。 我没有有效 CAP 值所需的准确信息,但根据 EVM 设计,我认为3.2uF 足够安全。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃里克-桑

    输出电流为少数 mA,可达10mA。

    巴西

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Koki-San,

    就像我之前所说的那样 ,我没有所需有效 CAP 值的准确信息,但根据 EVM 设计,我认为3.2uF 足够安全。 如果客户 坚持使用2uF 电容器,这可能是可以接受的,因为负载电流很小,但请让客户检查负载瞬态性能。  

    巴西