您好,专家,
这是小岛。
我的客户现在评估了 EVM,但 针对 EVM,适用于 Cout 的是 GRM188R6YA106MA73D*2件。
我的客户希望使用最高限流电压(28V),但在这段时间里 ,GRM188R6YA106MA73D*2只 具有1.26uF 有效电流盖(6.3%)。
那么,当 需要28V 电压时,Cout 的有效值是多少?
客户可以通过减少 Cout 来接受增加的波纹,因此,他希望知道 Cout 的最小有效值。
谢谢你。
小岛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
这是小岛。
我的客户现在评估了 EVM,但 针对 EVM,适用于 Cout 的是 GRM188R6YA106MA73D*2件。
我的客户希望使用最高限流电压(28V),但在这段时间里 ,GRM188R6YA106MA73D*2只 具有1.26uF 有效电流盖(6.3%)。
那么,当 需要28V 电压时,Cout 的有效值是多少?
客户可以通过减少 Cout 来接受增加的波纹,因此,他希望知道 Cout 的最小有效值。
谢谢你。
小岛
大家好,埃里克-桑,
谢谢你的款待。
我再次重新计算钙化,但我想 Cout 的总有效值应该足以容纳2.06uF。
| [女性] | 有效电容@ 18V | ||||
| C2 | cout | 10. | GRM188R6YA106MA73D | 盖,CERM,10 µF,35 V,+/- 20%, X5R,0603 (英寸^2) | 1.03 |
| C3 | cout | 10. | GRM188R6YA106MA73D | 盖,CERM,10 µF,35 V,+/- 20%, X5R,0603 (英寸^2) | 1.03 |
| 总有效上限 | |||||
| 2.06 |
我认为2个10uF 电容器,所以我认为“适合18V 输出, 有效电容器大约为2uF。”你提到的是正确的。
但为什么您认为这可能适用于 3.2 uF 有效容量?
电压下的最小有效电容是否会改变?
最佳
小岛
您好,Koki-San,
请在下面的应用说明中找到补偿增压控制回路的详细信息。 Cout 将为功率级增加一个极,并直接影响环路带宽。 因此,小型 Cout 将导致大带宽,这可能会导致系统不稳定。
此致,
岳
大家好,埃里克-桑,
谢谢你的款待。
我知道大号 Cout 比 方程式11上提到的稳定性更好。
但我不知道为什么在大型输出时应增加有效的上限。 请告诉我。
我理解,由于 DC 偏置字符,Voout 的 Cout 应该增加。
TPS696A 似乎没有环路。
是否可以为这些 Cout 解释它的循环字符? 或者,如果您无法共享该信息,因为该信息应该是相关的设计,这是可以的。
谢谢你。
小岛
大家好,埃里克-桑,
谢谢你的款待。
客户和我理解您的说法,并参考了关于 补偿电流模式控制升压转换器的2设计步骤。
同(11),Cout=ΔI ë_Tran /(2pai * fc * V_Tran)。
在 这种情况下,ΔI ë_Tran 应该很小,客户对 V_Tran 不是很关心,所以 Cout 可以更低一些。
这种理解是否正确?
或者考虑 到以上因素,最小值应该大约为3.2 uF ?
最佳
小岛
您好,Koki-San,
V_Tran 与输出电压波纹不同,它与回路稳定性有关。 正如您从中看到的方程式(2)和(3)一样,Cout 将影响功率级极/零和整个转换器回路稳定性。 通常,输出电压波纹为~20mV,但 V_Tran 为~200mV,这与负载电流瞬变有关,它非常不同,因此请检查客户是否 不关心 V_Tran。 如果 Cout 不足,则环路将不稳定。
巴西
岳