This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS659037

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082062/tps659037-tps659037

部件号:TPS659037
“线程”中讨论的其它部件: TPS54335A

关于支持线程“TPS659037:是否可以在没有 OTP 的情况下运行 PMIC 或修改 OTP”

是否可以在不经过复杂的自定义 OTP 过程的情况下为 OSC16M_CFG =1的 PIMIC 提供订购选项? (这样可以节省大量不需要且稀缺的振荡器)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ioan,

    遗憾的是,只要部件通电,OTP 就会加载,因此“没有 OTP”就没有真正的运行方式。 通电后,您不必直接修改 OTP,但您可以打开/关闭各种输出并更改其输出电压。  

    我可以检查是否存在带有 OSC16M_CFG=1的现有 OTP。 我将在星期一返回给你这一结果。


    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    为了让我推荐 OTP,您能告诉我您需要打开/关闭哪些 SMPS/LDO 并将其设置为哪些值吗? 或者,您是否拥有希望新部件模仿的现有设备 OTP (OSC16M_CFG 除外)?

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TPS6590378ZWS。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我能找到的最接近 OTP 配置是 TPS659039A389IZF SRQ1。 唯一的主要区别是:

    • vsys_Mon =新 OTP 中的2.3V (Wwas 3.1 V)              
      • 这意味着使零件从关闭到激活状态以及激活到备用状态的电压现在为2.3V

                                                    

     

    • 新 OTP 中的 GPIO2引脚功能= 0/GPIO _2 (WEN 1/REGEN2)
      • 这使得 GPIO2引脚从活动的 HI 推拉输出转至通用 IO 引脚

    如果您有任何其他问题,请随时告诉我。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些变化包括:

    1)寄存器1A3归档 treshold 的重置值为010110,现在为000000

    2)寄存器1A2字段保持的重置值为10110,现在将为00000

    3)寄存器1B4字段 REGEN2_OD 的重置值为0,现在为1。  

    但根据 sliu011e.pdf 的数据,6590379xxxx 需要5V 的开关操作,6590378使用3.3V。 所以我不能使用这一部分,因为系统没有超过3.3V 的开关可用。 切换台的用法/映射也不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    您能否详细说明为什么需要对交换机进行3.3V 操作?  当您参考  sliu011e.pdf 并指出交换机需要 3.3V 时,您是否参考了第3页的图1? 如果是这样,这些交换机及其电源都是外部的,不会依赖于 PMIC 的功能。 如果有机会,请提供更多详细信息。 谢谢你。

     

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确我是指幻灯片011e.pdf 中的图1。 这与设计相似,但有例外。 “12V 输入功率”信号块不存在。 它是整个主板的“3.3V 输入块”,不需要 TPS54335A。 5V 的产生具有3.3V 至5V 的升压。
    第二个问题是,根据图1 (布局已执行),向 CPU 和主板分配 SMPS 和 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ioan,

    遗憾的是,此 OTP 将是您围绕设计创建的原始 OTP 提供的距离最近的 OTP。 如果主板上已有3.3V 和5V 电源,则不需要12V 电源输入。 重要的是,PMIC 和任何外部电源组件的输入引脚都使用正确的3.3V 或5V 输入供电,以实现其输出。  

    此致,

    雷恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改 OTP 有多困难(在我的情况下,需要更改一个位)并将其作为可订购部件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ioan,

     创建新的可订购部件号需要商业理由。 我建议联系您的 TI 销售代表了解更多信息。

    此致,

    雷恩 J