Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, TPS54335A
“线程”中讨论的其它部件: TPS54335A
关于支持线程“TPS659037:是否可以在没有 OTP 的情况下运行 PMIC 或修改 OTP”
是否可以在不经过复杂的自定义 OTP 过程的情况下为 OSC16M_CFG =1的 PIMIC 提供订购选项? (这样可以节省大量不需要且稀缺的振荡器)
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
伊万
我能找到的最接近 OTP 配置是 TPS659039A389IZF SRQ1。 唯一的主要区别是:
如果您有任何其他问题,请随时告诉我。
此致,
亚历克斯
这些变化包括:
1)寄存器1A3归档 treshold 的重置值为010110,现在为000000
2)寄存器1A2字段保持的重置值为10110,现在将为00000
3)寄存器1B4字段 REGEN2_OD 的重置值为0,现在为1。
但根据 sliu011e.pdf 的数据,6590379xxxx 需要5V 的开关操作,6590378使用3.3V。 所以我不能使用这一部分,因为系统没有超过3.3V 的开关可用。 切换台的用法/映射也不同。