您好,专家,
我正在 汽车应用中使用TPS25.9824万ONRGER,目前 TPS25.9824万ONRGER有时无法在低温下启动。
原理图如附图所示。
请问您有什么建议,这一问题是否有任何原因?
我们的ADC似乎已关闭,有时可以在下一次测试运行时启动。
谢谢
Smith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
我正在 汽车应用中使用TPS25.9824万ONRGER,目前 TPS25.9824万ONRGER有时无法在低温下启动。
原理图如附图所示。
请问您有什么建议,这一问题是否有任何原因?
我们的ADC似乎已关闭,有时可以在下一次测试运行时启动。
谢谢
Smith
您好,Kunal,
1. ch3和ch4有时无法启动。
2.是的
3.图是我们的诊断测试,我们可以看到ch3或ch4是否无法启动,它似乎是锁住的。
4.低温(-40度)时发生
5.我们已通过C497 CAP,问题可以解决,但我们不知道原因。 您能否解释一下为什么我们移除了盖子,问题得到了解决。
随附的文件是电容器规格。
谢谢
Smith
Smith,
1.你能告诉我确切的上限号码吗?
2.除了示意图所示外,输出端是否有其他盖子? 或者启动时除盖子以外的任何其他负载?
3. 可能是热关机问题。 要进一步评论,我需要看看波形。 您是否可以在 -40C和25C时使用和不使用输出盖C497共享示波器捕获的VIN,VOUT,DVDT引脚电压和自由信号。 我们需要观察差异。
4. VIN是12伏?
此致
Kunal Goel