This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5982万:在低温(-40度)下无法启动

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091617/tps25982-can-not-boot-on-low-temperature--40-degree

部件号:TPS2.5982万

您好,专家,

我正在 汽车应用中使用TPS25.9824万ONRGER,目前 TPS25.9824万ONRGER有时无法在低温下启动。

原理图如附图所示。

请问您有什么建议,这一问题是否有任何原因?

我们的ADC似乎已关闭,有时可以在下一次测试运行时启动。

谢谢

Smith

e2e.ti.com/.../TPS25.9824万ONRGER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Smith:

    感谢您与我们联系。  请回答以下问题:

    1.通道4是仅提供此问题还是通道3也提供此问题?

    2.启动时,您是否正在使设备的EN引脚处于高位?

    3.你可否解释一下所附数字在上述帖子中的含义?

    4.温度较高时不会出现问题?

    5.设备输出的总负载上限是多少?启动时是否有其他负载?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kunal,

    1. ch3和ch4有时无法启动。

    2.是的

    3.图是我们的诊断测试,我们可以看到ch3或ch4是否无法启动,它似乎是锁住的。

    4.低温(-40度)时发生

    5.我们已通过C497 CAP,问题可以解决,但我们不知道原因。 您能否解释一下为什么我们移除了盖子,问题得到了解决。

    随附的文件是电容器规格。

    谢谢

    Smith

    e2e.ti.com/.../KEM_5F00_T2073_5F00_T59X.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith,

    1.你能告诉我确切的上限号码吗?

    2.除了示意图所示外,输出端是否有其他盖子? 或者启动时除盖子以外的任何其他负载?

    3. 可能是热关机问题。 要进一步评论,我需要看看波形。 您是否可以在 -40C和25C时使用和不使用输出盖C497共享示波器捕获的VIN,VOUT,DVDT引脚电压和自由信号。 我们需要观察差异。  

    4. VIN是12伏?

    此致

    Kunal Goel