主题中讨论的其他部件: THS4281, OPA836, OPA835, ADS8319, OPA365, ADS8865, ADS8861, ADS8885, PGA280, THS4521, ADS8864
我 将使用 REF6241 作为电压基准 , 但 我的设计中有4个ADC (SAR ADC) ,我不想使用4个单独的Vref
如何处理?
在 这种情况下,哪种运算放大器最适合对其进行缓冲?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 将使用 REF6241 作为电压基准 , 但 我的设计中有4个ADC (SAR ADC) ,我不想使用4个单独的Vref
如何处理?
在 这种情况下,哪种运算放大器最适合对其进行缓冲?
谢谢
你好Vincenzo
我仔细阅读了这两个数据表, ad7693的质量(在准确性方面)只有稍好一点,但它不值得为此付出这么多。
我还考虑使用ADS8885,但我 需要更准确的驱动程序,
问题是我在寻找AD8475,AD8251等驱动程序,而不仅仅是一个简单的驱动程序,
我计划 应用一些增益(手动或数字),以便能够处理多个级别的信号输入,
TI产品中是否有适合与ADS8885或ADS8865配合使用的类似产品
另一个问题是关于ADC封装,它是VSSOP。 这与MSSOP (AD7693)兼容,我发现有一个小的区别
我将使用4.096 作为电压基准
为什么TI不推荐使用REF6241作为ADS8885数据表上的电压参考? 剂量REF6x41在ADS8885上次修订后发布。
谢谢你
亲爱的 朋友,您好
你过得怎么样
我将 使用ADS8865基座,我们 在稍后讨论 过,但 现在 我需要为新应用重新设计它,因为它的输入电压 是单端的(0 v至4.096 v)
ADC参考电压连接到4.096 ,
我将使用一个原理图,就像 数据表 一样(图73,驱动带有 ths4521的ADC),但 我 不确定 在此 情况下VIN可以为0到Vref
请 您确定 此电路中的输入范围是多少(AVDD=3.3V),
ADC上的AVDD 不能超过3.6伏
非常感谢
你好Vincenzo
您的表现如何?希望您做得好
您 可能还记得我们已经讨论过使用ADS8865而不是AD7693,我得到了您的建议,再次感谢您的建议
现在 我想使用ADS8865,但我 的输入信号是单个的(0v -ADC).但仍想在差模中使用此4.096。
根据我的要求,设备数据表上有一个示意图(图73)。 我将 把Vref设置为4.096V ,AVDD=3.3V 和THS4521 VCOM_OUT = Vref/2 THS4521正电源设置为3.3V,就像数据表一样
我想知道 是否可以将 0 4.096 V应用于ADC模拟输入(VIN)?
是否 有 任何特定的仿真软件可以评估Ths4521的行为? 在Orcad spice上找不到4521
谢谢 你