This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6241:多个ADC的电压基准

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6241, OPA836, THS4281, ADS8319, OPA365, ADS8865, ADS8861, ADS8885, PGA280, THS4521, ADS8864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577122/ref6241-voltage-references-for-more-than-one-adc

部件号:REF6241
主题中讨论的其他部件: THS4281OPA836OPA835ADS8319OPA365ADS8865ADS8861ADS8885PGA280THS4521ADS8864

我 将使用  REF6241 作为电压基准 ,  但    我的设计中有4个ADC (SAR ADC) ,我不想使用4个单独的Vref

如何处理?

在    这种情况下,哪种运算放大器最适合对其进行缓冲?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vahid

    您是否有ADC的部件号,以便我可以更精确地说明?
    现场我会说THS4281或OPA85/OPA836...

    kr)
    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要使用的ADC是AD7693


    正如 我所说,我想 使用 其中的四个  ,

    正在重新降级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vahid,

    请注意,ADS8319的引脚2与AD7693...
    要驱动4x引用,建议在此使用OPA365 ...

    希望这有所帮助
    kr)
    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的考虑和时间

    我将阅读ADS8319数据表,并将其捆绑在一起,然后通过连线将结果发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢 您的推荐。我阅读了ads8319规范。 一切 都是正确的,但我 需要 转换真正的差分 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢,好的,

    在这种情况下,请考虑以下部件:

    ADS8865 (16b,400k,真差,Web价格=4.95美元)
    ADS8861 (16b,1M,真差分,Web价格=8.95美元),

    您可以快速比较

    AD7693 (16b,500k,真正的差分,Web价格=18.77美元)。

    4次,我猜是不一样的钱

    希望这有所帮助
    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  你的意见

    我会检查 规格并告知您,

    顺便说一句,  当  两个ADC 都相似 时,为什么价格差别很大。

    我 觉得质量也一定有差别 ,因为 大公司总是检查他们竞争对手的价格,类似  产品的情况也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vahid,

    这不一定是真的...

    一切都来自于生产零件的技术/流程:技术越好/越新,零件成本越低,因此市场价格也就越高...

    无论如何,这是"网络"价格(仅限小于1千卷),如果我们谈论有趣的卷,我们可以提供特定的优惠,只需告诉我,我会让您与正确的渠道联系...

    kr)

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Vincenzo
    我仔细阅读了这两个数据表,    ad7693的质量(在准确性方面)只有稍好一点,但它不值得为此付出这么多。

     我还考虑使用ADS8885,但我 需要更准确的驱动程序,
    问题是我在寻找AD8475,AD8251等驱动程序,而不仅仅是一个简单的驱动程序,

    我计划 应用一些增益(手动或数字),以便能够处理多个级别的信号输入,

    TI产品中是否有适合与ADS8885或ADS8865配合使用的类似产品

    另一个问题是关于ADC封装,它是VSSOP。 这与MSSOP (AD7693)兼容,我发现有一个小的区别

    我将使用4.096 作为电压基准
    为什么TI不推荐使用REF6241作为ADS8885数据表上的电压参考? 剂量REF6x41在ADS8885上次修订后发布。


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vahid,

    您可能会考虑使用类似于PGAxxx的设备来替换AD/8475 / AD8251。

    详细信息请参阅    

    快速查看一下PGA280应该可以正常工作,但看看过滤出您正在寻找的选项(通道数量,供应,额定值,价格等)

    是的,您提到的两个软件包实际上是相同的(任何公司都使用自己的花式名称)...

    最后但并非最不重要的一点是,您也对这些参考资料正确: REF6241 于2016年发布, 而ADS8885 于2013年发布

    kr)

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 朋友,您好

    你过得怎么样

    我将 使用ADS8865基座,我们 在稍后讨论  过,但 现在 我需要为新应用重新设计它,因为它的输入电压  是单端的(0 v至4.096 v)

    ADC参考电压连接到4.096 ,

    我将使用一个原理图,就像 数据表 一样(图73,驱动带有  ths4521的ADC),但 我 不确定 在此     情况下VIN可以为0到Vref

    请 您确定 此电路中的输入范围是多少(AVDD=3.3V),

    ADC上的AVDD 不能超过3.6伏

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Vincenzo

    您的表现如何?希望您做得好

    您 可能还记得我们已经讨论过使用ADS8865而不是AD7693,我得到了您的建议,再次感谢您的建议

    现在 我想使用ADS8865,但我 的输入信号是单个的(0v -ADC).但仍想在差模中使用此4.096。

      根据我的要求,设备数据表上有一个示意图(图73)。 我将 把Vref设置为4.096V ,AVDD=3.3V  和THS4521 VCOM_OUT = Vref/2 THS4521正电源设置为3.3V,就像数据表一样

    我想知道  是否可以将 0 4.096 V应用于ADC模拟输入(VIN)?  

    是否  有 任何特定的仿真软件可以评估Ths4521的行为? 在Orcad spice上找不到4521

    谢谢 你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vahid,

    由于我将在办公室外工作一段时间,互联网访问受限,因此我将要求业务部门就此主题为您提供支持...
    对此造成的不便,我们深表歉意

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢你。 你是如此的乐于助人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vahid,

    我刚从长时间的休假中回来...

    我与业务部门的同事讨论过,实际上您可能需要考虑ADS8864 (而不是ADS8865)。

    ADS8864支持单端输入,您无需使用单端到差动电路(如THS4521)。

    ADS8864还与ADS8865的引脚和软件兼容。

    kr)

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    还会再来的

     你过得怎么样。

    在我们稍后的讨论中,我已经有 了ADS8865 (但是 我 更喜欢  使用 差分 ADC来获得更多SNR)。

    我使用 ADS8865 ,它既可以是 单路 输入,也可以是差动输入  ,因为这  需要 知道如何在两种模式下使用它

    谢谢 你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vahid

    我很好

    是的,您可以这样做,因为ADC的任何输入都可以从0到Vref (se),从-Vref到+Vref (diff)。

    这样您的设置就没有问题了。

    问题在于,信号将受到电源的限制,因此为了获得+/-4V输出,您应该使用5V电源,而不是3.3V

    kr)

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢    

    当ADC 电源及其驱动器运算放大器功率  不是相同的电平时,它是否有可能出错?

    我们是否需要  保护  ADC 输入 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要(请参阅第3页表格顶部的ADS8865会话模拟输入)...
    但是,如果您感觉更舒适,您可以将所有设备@ 5V对齐

    kr)
    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    因为我会有一段时间的时间,有人可以看看这个吗?
    提前非常感谢
    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vahid!

    对于4.096V参考电压,ADS8865的绝对最大输入电压限制为4.096V +0.3V =4.396V,因此您有关限制输入以保护ADC的评论是完全接通的。 还请记住,ADS8865的AVDD规格最高只能达到3.6V,因此以5V通电将不是很好。
    此外,对于THS4521,即使它可以称为轨对轨输出,也存在输出摆幅限制。 检查数据表,但输出只能达到正极轨的300mV以内,在5V通电时,输出只能达到负极轨的100mV以内。 在这种情况下,您可以将4.7V应用到ADS8865,这将高于其最大4.4V。

    只是一些需要考虑的事情。