This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5381万-Q1:关于BIST计时和过流保护功能的问题

Guru**** 2368800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574039/tps65381-q1-question-about-bist-timing-and-overcurrent-protection-function

部件号:TPS6.5381万-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS65.385万-Q1

请告诉我下面有关TPS6.5381万-Q1 (和TPS65.385万-Q1)的三点。

①I认为BIST功能在VDD6导轨坡道后开始,是否正确?

如果BIST开始的任何其他条件,请告诉我。

(不是BIST从一开始就起作用?)

②Which TPS6.5381万-Q1的过流保护是否低于?  

 否,1.      第2号   第3号     第4号

③About上述问题①和②,TPS65.385万-Q1的功能是否相同(答案)?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    A1:请参阅器件F版数据表中的图5-1。 当BITS在设备通电时自动运行时,设备状态显示。 当VDD6通电时,ABIST会在设备通电时自动运行(从待机状态)。 设备将继续执行其通电顺序,一旦滑轨完全倾斜且重置延长时间已过期,您将看到设备从重置状态过渡到诊断状态。 此时将运行完全BIST (LBIST,也会重新运行ABIST)。 每次设备从重置状态转换到诊断状态时,BIST也会自动运行,除非设置了safety_BIST _CTRL寄存器中的AUTO_BUST_DIS位。 设置此位不会禁用从待机状态启动时运行的BIST。 数据表的5.4 .1.6 逻辑内置自检(LBIST)部分对此进行了进一步说明。

    解答2:我正在与团队探讨如何最好地回答当前的限制问题。 我将在本周晚些时候与您再次进行讨论。

    解答3:TPS65.385万-Q1器件受保密协议保护,不能在公共E2E论坛中受支持。 请向我发送一封私人邮件,并与您的电子邮件联系人联系,或者联系您的TI FAE或销售支持,以便我可以找到合适的渠道为您提供支持。

    谢谢,此致,
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott-San

    感谢您的回复。
    我了解BIST功能和TPS65.385万-Q1。
    我期待更新过电流功能。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    对于Q2,答案(A2)取决于设备中的哪个调节器:

    VDD6降压预调节器:  电流限制基于通过内部FET开关的峰值电流,因此其限制电流的方式不会转换为上述"平均"电流限制图,而是取决于许多因素,但内部开关电流将根据峰值电流进行限制。  

    VDD5和VDD3/5稳压器:限制电流与No 3一样,它们将在短暂期间"过冲",然后如图所示,快退至较低的电流。

    VDD1 (具有外部FET的LDO控制器): 控制回路中没有电流限制,假定配置为VDD1由VDD6提供,然后VDD6电流限制将限制VDD1电流。

    VSOUT1 (传感器电源):  在图1和图2之间。

    此致,

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott-San

    感谢您的回复,
    很抱歉添加有关BIST功能的内容(问题1)。

    在BIST运行期间,请告诉我故障检测和保护的操作。
    ※,例如;
    直至BIST运行完成,继续异常情况并输出故障输出信号。
    ⇒BIST运行完成后,启动保护。

    如果这种想法是错误的,请告诉我正确的操作。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    我相信您的理解几乎是正确的。  此BIST功能在数据表的5.4 .1.5 和5.4 .1.6 部分中介绍。  如5.4 .1.5 一节所述:

    '在激活的ABIST运行期间,设备无法监测调节电源的状态,并且ENDRV引脚被拉低。 完整ABIST运行时间约为300 μs。''

    因此,在ABIST (和LBIST等效产品)期间,来自VDDx稳压器的法规 不会受到影响,但在BIST期间也不会对其进行监控。  因此,如果它在ABIST运行期间完全失败,则在BIST完成之前将无法检测OV或UV,然后将根据 特定故障的状态图设置标志或设备操作。  作为BIST运行期间的预防措施,安全输出针脚ENDRV 不允许过高,因此输出的安全路径应"关闭",因此即使当时存在故障,它也不能传播到系统输出。

    此致,

    Scott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于自2017年2月28日以来没有后续行动,我假设此主题已结束,因此我将关闭E2E上的主题。 如果您有其他问题,请开始新的线程。 Scott