主题中讨论的其他部件:TPS65.385万-Q1,
请告诉我下面有关TPS6.5381万-Q1 (和TPS65.385万-Q1)的三点。
①I认为BIST功能在VDD6导轨坡道后开始,是否正确?
如果BIST开始的任何其他条件,请告诉我。
(不是BIST从一开始就起作用?)
②Which TPS6.5381万-Q1的过流保护是否低于?
③About上述问题①和②,TPS65.385万-Q1的功能是否相同(答案)?
此致,
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请告诉我下面有关TPS6.5381万-Q1 (和TPS65.385万-Q1)的三点。
①I认为BIST功能在VDD6导轨坡道后开始,是否正确?
如果BIST开始的任何其他条件,请告诉我。
(不是BIST从一开始就起作用?)
②Which TPS6.5381万-Q1的过流保护是否低于?
③About上述问题①和②,TPS65.385万-Q1的功能是否相同(答案)?
此致,
Satoshi
您好,Satoshi - San,
对于Q2,答案(A2)取决于设备中的哪个调节器:
VDD6降压预调节器: 电流限制基于通过内部FET开关的峰值电流,因此其限制电流的方式不会转换为上述"平均"电流限制图,而是取决于许多因素,但内部开关电流将根据峰值电流进行限制。
VDD5和VDD3/5稳压器:限制电流与No 3一样,它们将在短暂期间"过冲",然后如图所示,快退至较低的电流。
VDD1 (具有外部FET的LDO控制器): 控制回路中没有电流限制,假定配置为VDD1由VDD6提供,然后VDD6电流限制将限制VDD1电流。
VSOUT1 (传感器电源): 在图1和图2之间。
此致,
Scott
您好,Satoshi - San,
我相信您的理解几乎是正确的。 此BIST功能在数据表的5.4 .1.5 和5.4 .1.6 部分中介绍。 如5.4 .1.5 一节所述:
'在激活的ABIST运行期间,设备无法监测调节电源的状态,并且ENDRV引脚被拉低。 完整ABIST运行时间约为300 μs。''
因此,在ABIST (和LBIST等效产品)期间,来自VDDx稳压器的法规 不会受到影响,但在BIST期间也不会对其进行监控。 因此,如果它在ABIST运行期间完全失败,则在BIST完成之前将无法检测OV或UV,然后将根据 特定故障的状态图设置标志或设备操作。 作为BIST运行期间的预防措施,安全输出针脚ENDRV 不允许过高,因此输出的安全路径应"关闭",因此即使当时存在故障,它也不能传播到系统输出。
此致,
Scott