请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS548A20 主题 :TPS5.3515万中讨论的其他部件
您好,
我们收到了客户关于TPS548A20的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们考虑设置射频电阻器,请参阅EVM手册“6.1 切换频率选择”。
-如果我们获得电阻分频比,我们是否可以将任何其他值用于rf_h和rf_l?
-电阻分压器比率的允许范围是多少? 如果他们想要设置500kHz,电阻比的范围是多少?
此致,
Tateo