This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:RF电阻器设置

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576108/tps548a20-rf-resistor-setting

部件号:TPS548A20
主题 :TPS5.3515万中讨论的其他部件

您好,

我们收到了客户关于TPS548A20的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们考虑设置射频电阻器,请参阅EVM手册“6.1 切换频率选择”。

-如果我们获得电阻分频比,我们是否可以将任何其他值用于rf_h和rf_l?
-电阻分压器比率的允许范围是多少? 如果他们想要设置500kHz,电阻比的范围是多少?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解你的问题。 分禾器传动比如上所述。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    他们应使用标准零件。 因此,他们应该从推荐的RRF_h和RRF_L中选择不同的电阻值
    他们是否可以使用与推荐RRH_h和RRF_l不同的电阻值设置切换频率? 他们特别想知道电阻分压器比率的允许范围。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中明确列出了每种设置所需的电阻器。 为什么要使用不同的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的电阻值未在其标准零件列表中列出。 他们考虑从列表中选择电阻器。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我确实遇到了同样的问题。 主要问题是数据表中缺少电阻器分配器比率的计算公式,这似乎是基于TPS5.3515万数据表:

    谢谢!

    Sepeedah