This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3642:启动时PMOS如何作为电流源运行

Guru**** 2536570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576074/lm3642-how-does-pmos-operate-to-be-current-source-when-start-up

部件号:LM3642

大家好,团队

我正在学习LM3642闪存驱动程序。 数据表提到:启动时,当VOUT低于VIN时,内部同步PFET作为电流源打开,并向输出电容器输送350 mA (典型值),如下所示。

但我发现在结构图中PMOS是低侧MOSFET,NMOS是高侧MOSFET。 如果PMOS作为当前源运行,SW节点将几乎接地短路,这是不正确的操作。

所以我对此感到困惑,您能解释一下吗? 或者结构图中的绘图是否错误?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,团队
    有没有人在这个问题上提出来? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    结构图中的NMOS和PMOS符号引起混淆。 PMOS设备是在SW和OUT引脚之间连接的设备,是在SW和GND之间连接的NMOS设备。 我希望这是有道理的,我对这种混乱表示歉意。

    此致,
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我认为结构图中的NMOS和PMOS符号是错误的。是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    FET符号似乎与常用版本不一致。

    此致,

    Angelos