Other Parts Discussed in Thread: ATL431, LM337, TL431
主题中讨论的其他部件: ATL431, LM337, TL431, UCC2.58万
您好,
我想为UCC2.175万生成正负电压分区。
我的总电压为25V直流。 我想在UCC2.175万之前添加一个电路,为正极电源(VDD)生成15V电压,为负极电源(V)生成10V电压,使总电压范围为25V (VTOT)。
您知道如何实施此电路吗? 负轨电压有问题。 我是否需要任何额外的组件,例如齐纳二极管或任何运算放大器?

谢谢你
Xabier