This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.175万:正负分压电路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431, LM337, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090114/ucc21750-positive-and-negative-voltage-partition-circuit

部件号:UCC2.175万
主题中讨论的其他部件: ATL431LM337TL431UCC2.58万

您好,

我想为UCC2.175万生成正负电压分区。

我的总电压为25V直流。 我想在UCC2.175万之前添加一个电路,为正极电源(VDD)生成15V电压,为负极电源(V)生成10V电压,使总电压范围为25V (VTOT)。

您知道如何实施此电路吗? 负轨电压有问题。 我是否需要任何额外的组件,例如齐纳二极管或任何运算放大器?

谢谢你

Xabier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabier,  

    你自己说过,你可以用齐纳!

    您知道如何实施此电路吗? 负轨电压有问题。 我是否需要任何额外的组件,例如齐纳二极管或任何运算放大器?

    [/引述]

    您可以执行一些操作来生成负电压。  

    *齐纳

    * ATL431 (并联调节器)

    *负电压正常,如LM337。  

    我认为最常见的方法是使用齐纳,因为成本,对于负电压,我们真的不关心齐纳中VZ的变化,只要轨道稳定,它就不重要。  

    ATL431/TL431或任何类似的并联调节器也很常见,优点是您可以根据电阻分频器选择设置任意电压,因此它比齐纳精确得多。  

    使用ATL431 (并联调节器如下所示)的实现,我从UCC2.58万 LLC转换器的应用说明中获取,链接如下)。  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaab9a/sluaab9a.pdf#page=14

    请注意,V+/和COM之间的电阻值非常重要,它为zener/atl431提供偏置电流。  

    如果太大,则对开关事件的响应非常缓慢,尤其是对于非常大的QG设备,因为ATL431需要通过该电阻器拉电流,以便将导轨调节回V形。  

    在某些情况下,如果电阻器过大,则整个V形导轨将向上移动,因为ATL431将在整个过程中以全开方式工作,但无法工作。  

    这意味着V形电平将完全由频率控制。

    无论如何,偏置电流/偏置电阻器是实现良好性能的一个非常重要的考虑因素。  

    另请注意,此电阻器通常会消耗大量功率,因此请检查预期功率并选择合适大小的电阻器。 通常约为100mW。  

    建议模拟并放置一些模拟 RLC寄生虫,以查看特定偏置电阻器的反应。  

    这主要影响从VE-COM去注电帽中拔出电流的接通脉冲。  

    如果这回答了所有问题,请按绿色按钮告知我。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意,即使使用此zener,您也可以选择是否具有VDD的LDO,或者不使用任何内容,只需运行开环即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:

    感谢您的回复。

    我不理解V形针脚如何获得负电压。

    我创建了一个小电路,如您提供的链接所示。

    使用15V的齐纳二极管,我可以获得驱动器UCC2.175万的VDD输入所需的15V电压。 如果是负电压,当我将公共点连接到接地时,V形输入所需的负极侧有0V。 我不知道链接是否正常。 但我想我必须将齐纳二极管的阳极接地才能开始工作。

    如果您能为我提供指导,我将不胜感激。

    谢谢

    Xabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要创建此电路,以便在VDD和V型针脚处为驱动器供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要使其工作,您需要使1Kohm电阻器短路(替换为导线)

    或者将GND0连接到COM,引脚,然后将负极电源连接到V形节点,或者像我的图片那样进行连接。

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:  

    我按照您在上一篇文章中提到的方式连接,但程序无法运行。 以红色表示的节点显示为浮动节点。  

    感谢您的回答

    Xabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此配置进行模拟时没有任何问题。  

    请找到我使用的原理图,您可以使用10V齐纳进行测试。  

    我建议使用zener来调节负偏倚,而不是正偏。  

     e2e.ti.com/.../zplit-_2D00_-autosave-22_2D00_04_2D00_05-10_5F00_34.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:

    感谢您的快速回复。 这是一个程序问题,现在我可以正常运行它,并且我拥有所需的正负电压。

    但我还有另一个问题与组件UCC2.175万有关。

    正如我之前告诉您的那样,我需要这个小电路为驱动器辅助侧的正VDD针脚和负V形针脚供电。  

    我一直在单独运行电路,输出电压是预期的电压,但如果将这些输出连接到相应的针脚,则我需要为驱动器提供的电压不是所需的电压。  

    这是你在这篇文章中提到的电路及其模拟。

    当我连接到驱动器VDD和V型引脚时,这些电压会上升到25V和0V。  

    如果您能指导我并找到错误,我将不胜感激。

    再次感谢Dimitri

    Xabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabi,您是否可以尝试制造商为齐纳提供的模型,而不是nbreak模型。

    如果您仍有问题,请在此处上传您的测试台,我可以进一步了解。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪米特里,问题是我一直在用一个共同的立场而不是两个独立的立场进行模拟。 问题已解决,我在输出中看到+15V和-10V。  

    再次感谢您的快速回复。

    最佳

    Xabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabi,  

    我很高兴听到您的成功。 如果您有任何其他问题,请告知我们

    最佳

    迪米特里