Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900
您好,
我想问一个有关bq77PL900外部电池平衡问题的问题。我有6系列电池的外部FET配置,如下图所示。
这里我的问题开始了。当一个电池单元达到OV级别后,充电停止,电池平衡开始。如果平衡从第一个电池单元开始(在此图单元2中) 我可以在平衡电阻器(50欧姆)处获得约4,01V的蓄电池电压。直到此刻,一切都是完美的。每当单元平衡切换到其他单元时,例如从顶部切换到第4单元时,平衡电阻器处的电压将降至最大1V。 当第一个电池开始平衡时,我们已经了解了示波器的情况。但其余的平衡电阻器电压却不是这样。 它们之间的平衡不正确。如何解决此问题?
谢谢。