This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.416万:TPS5.416万/启用阈值

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576599/tps54160-tps54160-enable-threshold

部件号:TPS5.416万

您好,

我的客户正在评估TPS5.416万,然后发现一些具有更高启用阈值的示例。 实际上,我在工作台上评估了样品,并确认了客户的发现结果如附件所示。 您是否 有收到相同 索赔的经验? 如果您需要,请让我在离线状态下进行沟通。 您可以在个人资料中找到我的电子邮件。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    如果EN可变性对您来说是一个问题,请考虑TPS5.416万A。 TPS5.416万A已严格执行EN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我不是在谈论EN变异性。 我评估的EN阈值似乎超出规格,1.55V (最大值)。 TPS5.416万是否可能出现这种情况?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您是否可以肯定它在该范围解决方案中超出了规范。 EN电流和EN电压阈值存在相当大的差异。 规格来自ATE上的受控环境。 这当然是高规格的。 如果您对此有疑问,可以将该部分提交给FA。