This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:对VBAT短路

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572500/tps1h100-q1-short-to-vbat

部件号:TPS1H100-Q1
主题:TPS1H100B-Q1中讨论的其他部件

您好,

我们收到了客户关于TPS1H100B-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在以下情况下,您能否让我们确认与VBAT短路的行为。

 条件-
 Vs=VBAT
 OUT =对VBAT短路
 状态=内部FET打开和关闭
 无块二极管

他们想知道测试结果(烟雾,火灾,燃烧,爆炸,确定, 等)。 是否有任何测试数据?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo,您好!

    我们现在正在检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo,

    VOUT与VBAT短路时没有损坏。 我会确保该应用程序不会同时担心处于反向当前状态。

    为了您的方便,我已包含反向电流条件。
    如果VOUT-VS>Vdiode。
    1. 高速钢接通,HS FET的功耗较小,无风险。
    2. 高速钢关闭,P=Vdiodo*反向。 必须限制反向电流。

    如果VOUT-VS-<V二极管,则不会出现反向电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我们的客户还有其他问题。 如果出现over Irev2条件,设备将出现哪种行为?
    他们想知道测试结果(烟雾,火灾,燃烧,爆炸,确定, 等)。 是否有任何测试数据?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IRrev应保持在几mA以下,否则FET将损坏。 这不会冒烟,但通道将不再正常工作。

    客户期望多少Irev?

    在任何合理的应用中都不应担心失败,所以我们来关注设计限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    让我检查一下他们的状况。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们还有其他问题。 您能否确认以下情况下的行为?


    我们认为VBAT存在于通过主体二极管的漏极中。 而且没有任何问题。 正确吗?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 VBAT将存在于通过车身二极管的排放器中。 由于二极管本身的原因,会出现压降。