请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV733P 您好,
我有一个关于 LDO的问题,它是否可用于运行机械开关按钮以在稳压电平下工作?
原因是我的空间有限(2 mm x 2 mm),其中一个PIO要求电压电平为1.8V。
每天按下该按钮几次(估计每天大约200次)
因此,LDO每天至少打开和关闭200次,这是否适用于此LDO,或者多次打开和关闭LDO会损坏芯片?
我已经将LDO的位置放在了一个图像上