This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:将TLV733P与交换机配合使用

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573783/tlv733p-using-the-tlv733p-with-a-switch

部件号:TLV733P

您好,

我有一个关于 LDO的问题,它是否可用于运行机械开关按钮以在稳压电平下工作?

原因是我的空间有限(2 mm x 2 mm),其中一个PIO要求电压电平为1.8V。

每天按下该按钮几次(估计每天大约200次)

因此,LDO每天至少打开和关闭200次,这是否适用于此LDO,或者多次打开和关闭LDO会损坏芯片?

我已经将LDO的位置放在了一个图像上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在下一个美国工作日作出回应。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎基本上计划热插拔TLV733P。 虽然这并不一定是坏事,但您需要注意一些事情。 每次关闭或打开交换机时,都会出现大量的线路瞬态。 如果此瞬态电压超过LDO的工作电压范围,可能会损坏TLV733P。 您还需要考虑线路瞬态响应(数据表中的图23和24),以确保您的负载能够处理LDO的瞬态响应。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    由于电池通过锂离子可充电电池供电,因此得到了响应,我认为瞬态电流不会过大。

    您会怎么看?

    此致

    周一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mo,

    我可能不理解你是如何绘制结构图的。 它的绘制方式看起来就像您计划通过开关将LDO输入引脚连接到电池。 在这种情况下,虽然蓄电池电压应保持稳定,但每次开关关闭和打开时,Vin针脚处的电压都将具有瞬变。 通过增加开关和LDO之间的电容,可以减少瞬态电流;但是,每次开关关闭时,电容器将充电至蓄电池电压。 每次开关打开时,电容器都会放电。

    如果您打算将LDO输入引脚直接连接至电池电压,并打算通过开关驱动EN引脚,则不会有线路瞬态。

    非常恭敬,
    Ryan