This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2515万-Q1:并联调光COFF连接

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1, LM3409, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571195/tps92515-q1-shunt-dimming-coff-connection

部件号:TPS9.2515万-Q1
线程中讨论的其他部件:TPS9.2515万LM3409-Q1TPS9.2661万-Q1LM3409TINA-TI

您好,

是否应该在TPS9.2515万数据表的图14中添加Vcc到Roff2之间的二极管?


由于COFF的电压超过阈值(1V (典型值),因此已放电,我认为Vcc和Roff2之间没有必要增加二极管。
但是,在TPS9.2661万-Q1的EVM中,Roff2和5V外部稳压器之间有二极管,用于确保LM3409-Q1的Toff。
为什么要将此二极管插入此评估板中? 请告诉我这个原因。



此致,
柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji您好!

    此设备在LED驱动程序论坛中得到更好的支持,因此我将把它移到那里,以便此设备上的专家可以看到帖子并能够提供帮助。

    此致,Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    这是一个好问题。 基本上,二极管并不是完全必要的,但根据应用情况,它可能是理想的。 如果LED堆栈电压低于VCC (或LM3409示意图中的5V轨),则实际上没有必要,因为您 可以平衡关闭计时器,而不会有太多困难。 但是,如果堆栈电压高于VCC,则会开始对关闭计时器产生更大的影响,因为电压越高。 当然,这种设计可以围绕,但如果您使用二极管,则更容易计算关闭时间,因为电路中一次只有一个电阻器。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clint:

    感谢您的回复。
    我明白了。

    对于LMM应用,VLED预计最大为40 V (12个LED)。
    在这种情况下,如果没有二极管,则计算的是多少toff?
    电流将流向Vcc,但允许多少mA?

    此致,
    柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    数据表中包含用于计算Toff和VCC电阻值的公式。 没有关于流入VCC的电流的问题,因为COFF不会高于1V,因此电流只能流出VCC。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clint:

    感谢您的回复。

    请你在答复中更详细地说明其他二极管的影响。
    '但是,如果堆栈电压高于VCC,则会开始对关闭计时器产生更大的影响,电压越高。 "

    我模拟了开关频率如何随着TINA TI中存在/不存在roff 2/二极管而变化。
    请参阅随附的文件。 我使用TINA-TI参考设计,只添加100kohm的Roff2和二极管。
    在这种情况下,我们无法取消附加二极管的干扰。
    因此,我认为我们不需要在Roff2和Vcc之间增加二极管。
    我的理解是否正确?  
     

    e2e.ti.com/.../TPS9.2515万_2D00_Q1_5F00_Roff2.pptx

    此致,
    柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clint:

    我模拟了TINA-TI上的Coff波形。 请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../TPS9.2515万_2D00_Q1_5F00_Roff2.pdf


    我模拟了带/不带Roff2和二极管的断开。
    我认为,在FSW中,存在或不存在roff 2的影响很大,而二极管的影响在这种结果中很小。

    我无法理解TPS9.2661万EVM中LM3409 Coff二极管的影响。

    此致,
    柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    你是对的,我是以错误的方式思考的。 由于COFF始终低于VCC,因此二极管始终正向偏压,因此实际上不需要。

    至于Roff2的影响,它将在某种程度上影响切换频率。 数量取决于电阻值。 我们所做的大多数设计都使用极低的RDS(on)并联FET。 其结果是Roff2通常是Roff1值的10倍或更多,因此没有太大影响。 当 Roff2 值在您的模拟中变得更低时,它将产生更多效果,您可能需要通过调整Roff1来补偿它。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clint:

    感谢您的回复。 我明白了。
    只是为了确定,让我检查一下。

    是否可以理解TPS9.2661万EVM的二极管(所附二极管中的红圈)是不必要的?

    此致,
    柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    正确,不需要二极管。

    此致,

    彩色