This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:ACP引脚处的串联电阻值

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571610/bq40z60-series-resistor-value-at-acp-pin

部件号:BQ40Z60

BQ40Z60EVM在ACP引脚上具有10kOhm系列电阻器。 我怀疑 它是 Vacp测量误差的主要来源。

 此电阻是否可以 用 1kOhm或更低的电阻替代? (在我的情况下,过电压保护不是问题。)

此致,

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey,您好!
    10k电阻器是ACP引脚上分压器(10k /(10k + 100k))的一部分,以确保ADC的~0.9V (小于1V最大值)输入,这就是我们使用10k电阻器的原因。
    最佳,
    Haidar
    如果我已经回答了您的成圣问题,请考虑单击"已验证答案"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar:

    您的意思是100kOm是BQ40Z60中的内部电阻器吗?  这样的分隔器 无法保证具有26V最大输入的1V最大输出。  数据表中的陈述略有不同:

    无论如何,我看不到40或100。 实际上,当Vacp=12V时,在10kOhm时,电压下降大约200mV,这表明内部电阻器大约为600kOhm (如果有的话)。 此辍学率 随时间而变化(模式?) 和输入电压,很可能是一个不准确的来源,我观察到这一点。 校准不会释放压力。 同时,蓄电池电压测量值相当准确。

    请重新检查您的信息。 当然,如果出于某种原因,10kOhm真的是一个预期值,我就必须放弃。

    此致,

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RPD

    内部下拉电阻 ACP 30. 40. 50岁

    以上是从数据表中提取的内容,我尝试在 上一篇文章中直接粘贴,但未成功。

    此致,

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey,您好!
    很抱歉,如果我混淆了您,10k外部电阻器与40k (典型)内部电阻器不(我之前提到的100k)是分压器,用于确保将充电器输入电压缩放到ACP引脚。 这是VACP的第一个缩放级,VACP通过ADC MUX进行内部缩放,因此ADC可以读取VACP (示例),其缩放至1V Max。
    最佳,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar:

    谢谢,这种解释似乎有更好的依据。 然而,据我所见, 实际 行为 并不能证明这种模式。

    请考虑以下数据

    真空,mV

    充电器已启用

    充电器已禁用

    测量的真空度

    跌落@10k

    测量的真空度

    跌落@10k

    1.0003万

    9771.

    203.

    1.0014万.

    25.

    1.1998万年

    1.1769万

    206.

    1.1996万年

    28.

    1.4995万

    1.477万

    209.

    1497

    33.

    2.0045万.

    1.9736万年

    216.

    1968年

    40.

     注意:充电器禁用时,Vacp通道校准为12V。

    此数据表明 ,10kOhm电阻器处压降的主要原因 可能是充油泵电源电流。

    至于ACP引脚下拉电阻器,当有Vacp电流时,它可能已被关闭,或至少应该是5MegOhm,以解释在带有禁用充电器的10kOhm电阻器上的几毫伏下降。

    要使测量更准确,应将10kOhm电阻器处的压降降至最低(或保持恒定)。 这就是为什么我要问可能的对比指示来将10kOhm降低到1kOhm左右。

    此致,

    Sergey

    假期

    充电器已启用

    充电器已禁用

    测量的真空度

    跌落@10k

    测量的真空度

    跌落@10k

    1.0003万

    9771.

    203.

    1.0014万.

    25.

    1.1998万年

    1.1769万

    206.

    1.1996万年

    28.

    1.4995万

    1.477万

    209.

    1497

    33.

    2.0045万.

    1.9736万年

    216.

    1968年

    40.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey,您好!

    是的,您可以将电阻器降低到1k,以最大程度地减少压降。 ACP针脚是内部充油泵(CP)的电源,当它消耗电流时,会导致VACP中的电压下降。 最小值减少到1k有助于最大程度地减少跌落。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

    Sergey