This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7524万:关于"5A驱动性能"

Guru**** 2766455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584790/ucc27524-about-5a-drive-ability

部件号:UCC2.7524万

团队,

 

我们的客户正在使用UCC2.7524万,对其输出电流驱动能力有疑问。

请参阅附带波形的文件。

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/1882.Waveforms.xlsx

 

对于器件来说,100ns脉冲对于6A峰值吸收电流是否可以接受,而UCC2.7524万 DS描述的是“5Amax for 0.5us”?

 

您能提供建议吗?

よろしくお愿いします。

谢谢,此致,

东京都(东京)地区FAE  Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ninagawa-san,

    感谢您提供波形和原理图。 观察到的行为不是值得关注的原因,因为峰值汇电流不是外部刺激,而是由UCC2.7524万的输出驱动器阶段引发。 此外,电流似乎大于5A仅约为10ns,这进一步缓解了任何问题。

    我希望此帖子能解答您的问题。 如果有,请按下面的"验证答案"按钮。

    此致,

    ——丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

     

    我在Ninagawa-san工作,我还有一个关于这个主题的问题。

     

    我知道这种情况没有任何问题。

    但我想了解输出源/汇电流的限制是什么。

     

    数据表定义输出脉冲源/汇电流(0.5us)=绝对最大额定值时的5A。

    此规范的含义是什么?

     

    此致,
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San,

    我想知道在绝对最高评分表中找到此规格的目的是什么,但我强烈建议您和您的客户不要对此感到困惑。  5A脉冲规格是栅极驱动器件的电气特性,因为栅极驱动电流是输出而不是刺激。 目的是显示5A的栅极驱动额定值不是直流能力,而是脉冲条件。 在应用中,电流脉冲的形状和持续时间(用于电源/电流阱)将取决于驱动电压和负载电容。

    是否有任何特定的设计决策因该规格而被搁置? 如果是,我可以帮助消除任何疑虑。 正如我前面所说的,由于这是设备的输出,因此不应担心由于驱动程序的设计决策而导致超出该输出。

    此致,

    -Daniel