This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:PFC的波纹电流

Guru**** 2560890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584399/ucc28070-ripple-current-of-pfc

部件号:UCC2.807万
主题中讨论的其他部件: UCC2.818万

您好,

 在UCC2.807万数据集中,PFC电感器波纹电流值为峰值电流的一半,

 在UCC2.807万应用数据表中,30 % 峰值电流的PFC电感器波纹电流值。

如何根据输出功率获得适当的波纹电流值?

谢谢你。

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉动电流是您可以选择的值(0.2 - 0.4 Imax)。 并规定电感器的尺寸。

    我选择0.2 系数。 但你可以得到更大的电感器。

    我不建议使用UCC2.807万计算表。 我觉得做得不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,EVs
    非常感谢。
    您是否可以建议计算? 或计算信息。
    谢谢你
    此致
    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的所有计算均在数据表中。 制作您自己的Excel工作表。 也是了解IC内部工作方式的好方法。

    PFC基本上是升压转换器。 因此,请务必首先了解这一点。

    但我会给你们一个计算电感器的提示。

    IMAX =每腿Pmax / Vinmin

    IPEAK = Imax * sqrt 2 =>* 1.2 (安全)=> 电感器额定电流/电压电流。

    DI=I脉动= 0.2 * IPEAK

    占空比= Vinmin / Vout

    (Vout - Vinmin)= L * DI / DT

    dT= 1/(2*Fswitch))*(1负荷)

    我从内存执行此操作,因此我不确定它是否完全正确。

    祝您好运,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,EVs
    非常感谢。
    1:您确定吗(责任= Vinmin / Vout);我认为责任=(Vout - Vinmin)/Vout。
    2:(Vout - Vinmin)= L * DI / DT;我认为Vinmin = L * DI / DT。
    3:此处DT=1/(2*Fswitch))*(1负荷);我不知道此结果的含义。
    我正在等待您的回复。
    此致
    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dushimutong

    对于PFC电感设计,您可以使用下面的计算器工具来设计PFC电感。 计算器工具适用于UCC2.818万,但也适用于UCC2.807万。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/6011.UCC28180-design-tool.xls</s>2.818万

    此致,

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,曲云生
    非常感谢。
    我的PFC值低,约为0.6。
    您是否有任何好的建议?
    此致
    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dushimutong

    当您看到0.6 PF时,输入电压,输出电压和电流是多少?
    您能否共享输入电流和电感电流的波形?

    此致,
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,云生
    输入电压220VAC,输出360VDC,负载250W。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入AC波形

    CSA波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dushimutong

    CSA上的信号太小,您能否使用以下计算工具检查您的零部件设计?

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/5187.UCC28070-Design-Tool-8-15-08.xls</s>2.807万

    或者将您的原理图与下面的UCC2.807万EVM进行比较。

    http://www.ti.com/tool/ucc2.807万evm 

    此致,

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,云生
    Vao针脚电压过低,0.6V ~ 1.1V,其原因是什么?
    此致
    Neil