主题中讨论的其他部件: UCC2.818万,
您好,
在UCC2.807万数据集中,PFC电感器波纹电流值为峰值电流的一半,
在UCC2.807万应用数据表中,30 % 峰值电流的PFC电感器波纹电流值。
如何根据输出功率获得适当的波纹电流值?
谢谢你。
此致
Neil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
所需的所有计算均在数据表中。 制作您自己的Excel工作表。 也是了解IC内部工作方式的好方法。
PFC基本上是升压转换器。 因此,请务必首先了解这一点。
但我会给你们一个计算电感器的提示。
IMAX =每腿Pmax / Vinmin
IPEAK = Imax * sqrt 2 =>* 1.2 (安全)=> 电感器额定电流/电压电流。
DI=I脉动= 0.2 * IPEAK
占空比= Vinmin / Vout
(Vout - Vinmin)= L * DI / DT
dT= 1/(2*Fswitch))*(1负荷)
我从内存执行此操作,因此我不确定它是否完全正确。
祝您好运,
您好,Dushimutong
对于PFC电感设计,您可以使用下面的计算器工具来设计PFC电感。 计算器工具适用于UCC2.818万,但也适用于UCC2.807万。
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/6011.UCC28180-design-tool.xls</s>2.818万
此致,
云生
您好,Dushimutong
CSA上的信号太小,您能否使用以下计算工具检查您的零部件设计?
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/5187.UCC28070-Design-Tool-8-15-08.xls</s>2.807万
或者将您的原理图与下面的UCC2.807万EVM进行比较。
http://www.ti.com/tool/ucc2.807万evm
此致,
云生