请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.1252万 您好,
关于TPS6.1252万DSGR上相邻引脚之间的短路测试,我的客户询问了一个问题。
此设备不适用于汽车,但将用于美国市场的医疗应用。
根据FDA(食品药品监督管理局),
必须将相邻引脚之间的短路测试作为医疗应用进行。
(问题)
(1)他们需要引脚3 (FB)和引脚4 (ILM)之间的短路测试数据。
是否可以为我们提供测试数据?
(2)它们通过针脚3和针脚4之间的短路测试来验证以下现象。
在引脚3和4之间短路后,
a)设备上升温度(几分钟后120℃)->设备损坏。
b)设备上升温度(℃℃̊ C)->温度快速下降(33 ̊ F)->设备损坏。
引脚3和4之间的短路现象因每个设备特性变化或电路状况而异。
最后,设备将会损坏。
我们的理解是正确的?
此致,
Tao2199