This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1252万:相邻引脚之间的短路测试数据。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585121/tps61252-the-short-circuit-test-data-between-adjacent-pins

部件号:TPS6.1252万

您好,

 

关于TPS6.1252万DSGR上相邻引脚之间的短路测试,我的客户询问了一个问题。

此设备不适用于汽车,但将用于美国市场的医疗应用。

根据FDA(食品药品监督管理局

必须将相邻引脚之间的短路测试作为医疗应用进行。

 

(问题)

(1)他们需要引脚3 (FB)和引脚4 (ILM)之间的短路测试数据。

是否可以为我们提供测试数据?

 

(2)它们通过针脚3和针脚4之间的短路测试来验证以下现象。

在引脚3和4之间短路后,

a)设备上升温度(几分钟后120℃)->设备损坏。

b)设备上升温度(℃̊ C)->温度快速下降(33 ̊ F)->设备损坏。

引脚3和4之间的短路现象因每个设备特性变化或电路状况而异。

最后,设备将会损坏。

我们的理解是正确的?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户是在系统主板还是在EVM中进行实验? 如果是系统主板,您可以帮助共享原理图和PCB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    感谢您的回复。

    我的客户未使用EVM进行验证。

    关于TPS6.1252万引脚3和4之间的短路测试。

    您是否有此数据?

    这是我们最想知道的。

    我知道 相邻引脚之间的短路测试数据通常是为汽车设备准备的。

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我目前没有此数据。可使用EVM完成相邻引脚短路测试。您是否可以将EVM应用于客户进行测量?
    从这两个销的工作原理来看, 如果引脚3和引脚4短,设备可能会触发OVP,因为Ilim引脚处的电阻比反馈电阻分压器小得多。但此设备应该是安全的,所以我不明白为什么您在第一个帖子中说"设备损坏"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jasper:

    感谢您的回复。
    我再次向客户询问EVM,他们将使用它进行测试。
    当我收到他们的报告时,我会再次向E2E告知一些问题。

    此致,
    Tao2199