This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4075万:电池未充电

Guru**** 2368870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584534/bq24075-not-charging-the-battery

部件号:BQ2.4075万
主题中讨论的其他部件: BQ2.7441万-G1

大家好,

由于使用BQ2.4075万,我在为电池充电时遇到了问题。

连接蓄电池后,它会为电路提供良好的电源。 插入USB后也能正常工作,但不能为电池充电。

我在不同的电池电量水平下进行了几次测试(20 % ,50 % ,70 % ...)。  我还尝试更改电阻值,但没有变化:蓄电池未充电。

我正在使用BQ2.4075万RGTT进行电池管理(原理图上的U7)和 使用bq2.7441万-G1进行电量监测计(原理图上的U4)。

蓄电池是Varta 1/LPP 44.3441万 S PCM W

我正在使用USB充电器(5V @ 1A)。

是否有人知道它的来源?

感谢你的帮助。

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在BAT针脚和/CHG针脚上捕获示波器? 请绕过量表尝试将电池直接连接到充电器。
    另外,蓄电池的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Jing的回复。

    我绕过仪表直接将电池连接到BQ2.4075万上。

    我已附上BAT引脚(Vbat),/CHG引脚和in引脚(Vin)的范围:

    • VIN = 5,01V
    • VBAT = 3,98V

    我在/Chg引脚上添加了一个10kOhm上拉电阻,因为如果该引脚没有连接到上拉电阻,则没有任何反应。

    但是电池仍不充电。

    你知道发生了什么吗?

    谢谢!

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /CHG变低表示正在充电或由于热回路而暂停充电。 TS针脚上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS引脚上的电压为0V (GND)
    我们不使用外部热敏电阻。 如数据表中所述,TS引脚和GND之间有10kOhm。
    谢谢!
    Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TS针脚电压0V异常,这将中止充电过程。请参阅数据表中的P25-26。 TS引脚上有INTC 75uA,如果连接10K,电压应为750mV。 因此,请检查TS针脚处的连接,或将其更换为新IC进行测试。

    此致。