主题中讨论的其他部件: BQ2.7441万-G1
大家好,
由于使用BQ2.4075万,我在为电池充电时遇到了问题。
连接蓄电池后,它会为电路提供良好的电源。 插入USB后也能正常工作,但不能为电池充电。
我在不同的电池电量水平下进行了几次测试(20 % ,50 % ,70 % ...)。 我还尝试更改电阻值,但没有变化:蓄电池未充电。
我正在使用BQ2.4075万RGTT进行电池管理(原理图上的U7)和 使用bq2.7441万-G1进行电量监测计(原理图上的U4)。
蓄电池是Varta 1/LPP 44.3441万 S PCM W
我正在使用USB充电器(5V @ 1A)。
是否有人知道它的来源?
感谢你的帮助。
Renan