This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于Moter驱动应用中的AMC1200的非隔离电源

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582559/non-isolated-power-supply-for-amc1200-in-moter-drive-application

主题中讨论的其他部件:AMC1200UCC2.7714万

您好,

Vbus为400V,我为非隔离应用选择了高侧低侧栅极驱动器(如UCC2.7714万)。我是否可以使用UCC2.7714万 (Cboot)的HB和HS之间存储的能量为AMC1200的VDD1/GND1供电? 我会增加一个线性调节,以便更好地调节和降低噪音。

事实上,我正在考虑是否可以在非隔离请求的情况下拆除隔离电源。 从下面的原理图来看,它可能起作用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Di,

    您的帖子已被移动以获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王迪

    感谢您将UCC2.7714万驱动程序融入您的设计。 我理解他们是如何考虑使用HB供应的,我发现它相当聪明。 从UCC2.7714万的角度来看,没有任何东西可以阻止这种使用。 但是,请注意,必须根据AMC1200的电流需求选择自举电阻,二极管和电容器。 我建议将一个小(~100nF)的陶瓷盖尽可能靠近UCC2.7714万上的HB和HS接线端子,另一个位于AMC1200上,并且在UF范围内保留一个较大的盖板,以防您发现需要大容量旁通盖。

    如果HB-HS电压不满足Hb UVLO,则驱动器将不会提供任何输出,因此这将是使此建议方法成功的决定性因素。 如果您已经有一块板使用AMC设备的浮动电源,我建议您通过修改布线来尝试此想法。

    我希望此帖子有助于回答您的问题。 如果有,请按下面的"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔