Other Parts Discussed in Thread: AMC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:AMC1200, UCC2.7714万您好,
Vbus为400V,我为非隔离应用选择了高侧低侧栅极驱动器(如UCC2.7714万)。我是否可以使用UCC2.7714万 (Cboot)的HB和HS之间存储的能量为AMC1200的VDD1/GND1供电? 我会增加一个线性调节,以便更好地调节和降低噪音。
事实上,我正在考虑是否可以在非隔离请求的情况下拆除隔离电源。 从下面的原理图来看,它可能起作用。
谢谢。