This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH-电源设计器:Webench开关电源设计的变压器设计

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581623/webench-tools-webench-power-designer-transformer-design-from-webench-switching-power-supply-design

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好! 所以我用工作台设计工具来设计回扫开关电源,它接收220V (AC)作为输入,输出电压为48V,最大电流负载为1A。 我对设计非常满意,甚至做了一些更改,以更好地适应我的应用程序并降低BOM成本,但我不知道如何解释它为我提供的变压器值。 我还没有真正研究过这些类型的变压器,我不确定如何将这些信息传达给供应商,以便获得原型零件进行测试。 有什么建议,或者我应该阅读以理解它们? 下面是该计划为我提供的图片:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您向变压器供应商提供初级电感(LP),回转比(Ns1toNp或NptoNs1和NptoNs2)以及初级和次级RMS和峰值电流(应在工作台中详细说明)可能更好,它们应该有足够的电流继续。 LEACK_L也是一个符合规范的好数字。

    希望这有所帮助。
    谢谢
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会尝试一下。 谢谢你