请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好! 所以我用工作台设计工具来设计回扫开关电源,它接收220V (AC)作为输入,输出电压为48V,最大电流负载为1A。 我对设计非常满意,甚至做了一些更改,以更好地适应我的应用程序并降低BOM成本,但我不知道如何解释它为我提供的变压器值。 我还没有真正研究过这些类型的变压器,我不确定如何将这些信息传达给供应商,以便获得原型零件进行测试。 有什么建议,或者我应该阅读以理解它们? 下面是该计划为我提供的图片:
谢谢!