This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:化学标签在BQStudio中不可见或化学列表为空。 BQStudio行为不一致。

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580769/bq40z50-r1-chemistry-tab-not-visible-in-bqstudio-or-chemistry-list-empty-inconsistent-bqstudio-behavior

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOBQ40Z50BQ4050EV2400

您好,

下面是我的设置的详细信息:

  • 器件BQ40z50-R1 EVM (默认固件)
  • 软件:BQStudio
  • 程序员:EV2300 (版本 3.1c)
  • 系统:Windows 10 64位。  
  • 备用系统:32位虚拟机Windows 7。

我的问题:

  • BQStudio启动并自动检测设备时,CHEMISTRY (化学)选项卡不可见。  我的视图的屏幕截图:

  • 当我进入帮助时,没有更新化学成分的选项。
  • 此外,这种行为也不一致。 有时,它会突然显示CHEMISTRY (化学)选项卡,但列表将为空。 大多数情况下,没有化学选项卡(以及通常可见的其他选项卡的功能)。
  • 而且,该设备在仪表板中显示为bq40z50,而不是bq40z50-R1。

有一次,我设法找到Chemistry (化学)选项卡以显示和显示列表(不知道如何操作。 它刚刚发生)。 之后,我尝试更新我的bq40z50-R1的化学和固件。 设备进入ROM模式并拒绝退出。 在搜索时,我发现我必须更新EV2300的固件,但我无法更新,因为我只有一个编程器。

我完全陷入困境,无法让bqstudio正常运行,而且我在该设备上的开发已停滞2周。 我在论坛上寻找了解决方案,但没有遇到与我类似的问题。 我还尝试安装32位Windows 7虚拟机,结果相同。 如果能帮助解决此问题,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 在屏幕截图中,显示的部件号是bq4050,而不是bq40z50,请确保您现在使用的是什么设备。bq4050和bq40z50是不同的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用的器件是bq40z50-R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要将EV2300 FW更新至3.1k,3.1 m 或3.1r。 您是否有EV2400?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经订购了EV2400,但需要10天才能到达。 同时,是否有其他方法更新EV2300固件? 通过STM32 micro闪存十六进制文件(例如,使用SMBus)?

    ev2400是否可用于更新EV2300的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您应该能够使用EV2400作为主机来更新EV2300。 我不确定使用带有SMBus的微的方法。 是否可以从视图下拉菜单访问化学选项卡?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,我无法从"视图"菜单访问其他窗口,包括化学。 明天我会附上一个屏幕截图。
    您能否将我链接到描述如何使用ev2400更新EV2300固件的页面?