请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ4050, EV2400
您好,
下面是我的设置的详细信息:
- 器件BQ40z50-R1 EVM (默认固件)
- 软件:BQStudio
- 程序员:EV2300 (版本 3.1c)
- 系统:Windows 10 64位。
- 备用系统:32位虚拟机Windows 7。
我的问题:
- 当BQStudio启动并自动检测设备时,CHEMISTRY (化学)选项卡不可见。 我的视图的屏幕截图:
- 当我进入帮助时,没有更新化学成分的选项。
- 此外,这种行为也不一致。 有时,它会突然显示CHEMISTRY (化学)选项卡,但列表将为空。 大多数情况下,没有化学选项卡(以及通常可见的其他选项卡的功能)。
- 而且,该设备在仪表板中显示为bq40z50,而不是bq40z50-R1。
有一次,我设法找到Chemistry (化学)选项卡以显示和显示列表(不知道如何操作。 它刚刚发生)。 之后,我尝试更新我的bq40z50-R1的化学和固件。 设备进入ROM模式并拒绝退出。 在搜索时,我发现我必须更新EV2300的固件,但我无法更新,因为我只有一个编程器。
我完全陷入困境,无法让bqstudio正常运行,而且我在该设备上的开发已停滞2周。 我在论坛上寻找了解决方案,但没有遇到与我类似的问题。 我还尝试安装32位Windows 7虚拟机,结果相同。 如果能帮助解决此问题,我们将不胜感激。