This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Bq34z100-G1 No Ack from device,EV2300 V3.1C

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580497/bq34z100-g1-bq34z100-g1-no-ack-from-device-ev2300-v3-1c

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOEV2400BQ34Z100EVM
我有一个自定义bq34z100-G1主板,EV2300无法读取ckt。 我附上了一个屏幕截图。
之前我使用的是EV2300 V3.1C并尝试在ckt上读取。 而软件是bqstudio 1.3。 我收到错误"No Ack from Device"(无法从设备确认)
然后我将EV2300更新为3.1 m ,然后我尝试再次读取IC,但再次出现错误。
针脚上的电压为:
1.再生/再生:4V
2. REG25:2.5V
什么可能是错误。
1.我是否如上链接所述损坏了IC。 起始bq34没有响应。 我什么都不闪。 这是否是使用EV2300 V1.3C读取bq34时会使其受到影响的原因?  但如果是这种情况,则REG25上的电压将不是2.5V?
2,是否有其他原因?  
3. 另请告知如何将EV2300更新到最新版本。
是3.1 m 还是3.1?
请附加更新的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 您可以更改为EV2400以查看其是否正常工作。
    • 电压正确。 您可以使用万用表来测试SCL和SDA导线上的电压是否为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我现在有2辆EV2300。 EV2400我必须订购。
    2.连接EV2300时,SCL/SDA针脚之间的电压为1伏。 我认为SCL/SDA引脚在EV2300右侧有上拉,或者需要在Bq34上也有上拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2300在I2C端口上不提供上拉电阻,但EV2400提供。 EV2300在SMBus端口上提供上拉拔。 bq34z100EVM已安装上拉式组件,但您必须将它们添加到自定义板中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.哪个上拉值正常。 我给Regin提供了4V电压。 10公里值是否正常?
    2. EV2300 3.1 m 是否可以读取bq34z100-G1?
    如果不是,请提供正确的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8k至10k电阻是I2C信号上的上拉电阻值,v 3.1 m 或v3.1r在EV2300中改进了I2C固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在它开始工作了。 谢谢。