请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100EVM
我有一个自定义bq34z100-G1主板,EV2300无法读取ckt。 我附上了一个屏幕截图。
之前我使用的是EV2300 V3.1C并尝试在ckt上读取。 而软件是bqstudio 1.3。 我收到错误"No Ack from Device"(无法从设备确认)
我读了这个主题: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/53.8111万/1980469</s>198.0469万
然后我将EV2300更新为3.1 m ,然后我尝试再次读取IC,但再次出现错误。
针脚上的电压为:
1.再生/再生:4V
2. REG25:2.5V
什么可能是错误。
1.我是否如上链接所述损坏了IC。 起始bq34没有响应。 我什么都不闪。 这是否是使用EV2300 V1.3C读取bq34时会使其受到影响的原因? 但如果是这种情况,则REG25上的电压将不是2.5V?
2,是否有其他原因?