This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.507万:偶尔无法开机

Guru**** 2462740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579388/tps65070-occasionally-fails-to-power-up

部件号:TPS6.507万

问题:

有时,在TPS6.507万电源由于在Vac电压下施加的功率而增加时,Vsys会关闭。 通常,所有电源都能完成升速,但这要归功于vsys/DCDCx节点的大容量电容。 它们随着vsys的消失而消失。

然后,该部件在vsys重新打开->耗材增加-> vsys重新关闭的连续循环中卡住。

这种情况发生在较窄的Vac范围内(通常为4.8V-5.0V)。

我们可以将TPS6.507万从这种持续"振荡"中踢出,并通过稍微升高或降低Vac (在同一电源循环内)来使其最终通电。

与以前的OMAP-C6748设计的区别:

我们的传送带下有多种TPS6.507万/OMAP L138/C6748设计。 所有以前的设计都具有板载开关稳压器提供的本地馈电交流。 我们的设计都不使用Vbat

这种新设计的不同之处在于,通过USB电缆馈入V交流(5V)。

因此,在TPS6.507万电源正在增加时,输入电压在Vac (因而在vsys)处有可测量的降速(约1V)。 DCDC2 (3.3V)似乎是造成下降的主要原因。

开机顺序正确。 我们不认为单个TPS6.507万导轨几乎存在过流现象-设计的稳态消耗在V交流输入时在5V时持续约300mA。

我们在尽量减少问题方面取得了不同程度的成功,在板载电源输入处绕过大容量电容...但没有灵丹妙药。

问题:

1. Vac时的瞬时下垂是否有可能将Vac路径拖放到过流状态并关闭vsys?

2.在vsys/DCDCx节点上直接为部件供电并完全绕过输入电源路径是否更谨慎?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我们正在对此进行更彻底的研究,以尝试确定绕过电源路径是否存在任何缺点。

    同时,您是否有任何特殊原因使用VAC而不是VUSB输入进行USB输入? 根据应用的不同,两者都有优缺点。

    在此期间,您是否测量过VBAT上的电压? 由于这些引脚未使用,您如何终止这些引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    同时,您是否有任何特殊原因使用VAC而不是VUSB输入进行USB输入?

    我们在过去的设计中一直使用Vac (这似乎是合适的,因为Vac是从开关调节器提供的)。 我的理解是,Vac和Vusb之间的唯一真正区别是当前限值默认值/选项(根据数据表中的图25)。 对于此设计,我们只选择了更慷慨的Vac默认电流限制路径。

    虽然我们现在通过USB供电,但USB (3.0)电缆另一端的设备是我们的,电流限制为1.2A。

    这两条电源路径之间是否有任何其他重要的差异?

    在此期间,您是否测量过VBAT上的电压?

    当vsys在电源增加之前为4.9V时,我们测量的Vbat大约为4.2V。 随着耗材量的增加,vsys将关闭,Vbat将vsys跟踪到更低的版本(具有大致相同的余量)。

    由于这些引脚未使用,您如何终止这些引脚?

    Vusb -> 1.0uF + 0.1uF盖接地。

    VBAT -> 10.0uF + 0.1uF帽到GND。

    注意:

    我询问有关直接为vsys/DCDCx节点供电的问题的原因是 基于e2e.ti.com/support/power_management/pmu/f/200/t/3.9913万线程的答案。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    在这种情况下,将Right连接到vsys似乎是最好的方法。 我怀疑当您的VAC降低时,该部件试图切换到VBAT。 当您将VAC设置为较低时,我很惊讶它能起作用,但在这种情况下,它可能无法在VBAT上施加足够的电压来触发切换。

    我发现一些内部文档与Christian的帖子一致,我根据您提到的E2E帖子添加了设计说明: https://e2e.ti.com/support/power_management/pmu/w/design_notes/3547.tps65070-connection-when-not-using-charger</s>6.507万

    如果这不能解决问题,请告诉我,我们可以重新讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    仔细查看您的链接时,我注意到将TS连接到GND的建议。 在不使用TS引脚时,在各种螺纹和常见问题中有3种不同的建议:

    1,下拉式TS 10公里。

    2.使用1k下拉TS。

    3.使用0r向下拉TS (直接至GND)。

    10k下拉建议来自部件的常见问题部分以及我们已实施的内容。 有了这个值,我们又回来看看Vbat的行为。

    观察:

    黄色= Vac,蓝色= Vbat --第一个Vac稳压(触发时)是由于Vsys打开而引起的;第二个Vac稳压是电源增加。

    1.当Vbat在电源增加时未达到4.2V时,TS6.507万可以可靠地通电。

    2.如果Vbat达到4.2V,则TS6.507万通常无法通电,此时电源开始增加(然后卡在循环中)。

    这似乎支持您关于Vbat切换的评论- vsys瞬间降至Vbat (4.2V)以下,该部分可能会将电源路径切换为Vbat。

    因此我们将TS上的10k下拉替换为1k下拉...

    在通电时,Vbat似乎会逐步上升到大约1.6V,然后在1.6V-1.4V区域中进行一些切换,然后放弃(充电器尝试启动但未能反复启动?)。 (我们的固件稍后会在启动过程中禁用充电器。)

    我们无法使用此配置复制故障。 我们现在正在尝试在一个小板上证明这一点。

    问题:

    TS上的1k下拉是否会阻止充电器启动(温度错误)? 我们能否可靠地依赖这种行为?

    只需用1k (或0r?)替换TS上的下拉式 显然是首选的解决方法。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我认为10kΩ Ω 与1kΩ Ω 的差异在于充电器是否启用/禁用。 我认为10 kΩ 设计用于将TS置于最佳位置,因为它将与电池组中的理论10 kΩ 热敏电阻相匹配。 我在常见问题中添加了一个备注,说明充电器是否适合使用。

    我不知道1 kΩ 和对地短路选项之间是否存在差异。 我不认为他们实际上在充电器中扮演着这个应用程序的角色。 相反,我认为充电器打开,通过启用TS与内部LDO的连接来检查TS引脚,后者可能来自VBAT。 有一个10 kΩ 电阻器(RT1),因此如果使用1 kΩ 或对地短路,它应提供大致相同的放电电电流(11 kΩ 对地,10 kΩ 对地)。 这会使您的VBAT保持低于目标。 kΩ kΩ μ A,您将获得20 μ A串联电压,这似乎不足以充分释放VBAT。

    我认为如果你只是将VBAT连接到GND或下拉到GND,那么TS的状态可能无关紧要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    从数据表(第70页)...

    '如果需要在未连接NTC的情况下操作蓄电池充电器,例如,为了测试目的,需要将TS与GND之间连接10k或100k的电阻器..."

    RT1/RT2节点(TS引脚)形成了一个分压器,用于为温度比较器提供2.25V片上参考电压(不是Vbat,我认为您所暗示的),因此我感觉外部电阻器值(RT2)在阻止充电器出现异常温度错误方面起着巨大作用。 如果在启动时启用充电器,将Vbat短路到接地可能是一个坏主意(或至少是无效的)。

    "我认为,如果您只是将VBAT连接到GND或将下拉连接到GND,则TS的状态可能无关紧要。"

    Christian的帖子建议需要TS下拉1K并将Vbat连接到GND。 我认为这项建议的精神是它通过强制设置温度错误来禁用充电器。 只有这样才能安全地将Vbat连接到GND。

    我想我担心的是,如果我们不正确处理TS引脚,将Vbat连接到GND会充满风险(充电器在通电时踢入并将其短路到GND)。

    想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    关于2.25V片上LDO,我当时认为它(INT_LDO)将由VBAT提供,因此从其中获得的任何电流都将与从VBAT获得的电流相同,并防止VBAT漂移。 但我认为您是对的,这可能不是"漂移",而是被指控。

    我同意您的观点,将TS设置为1kΩ,并导致由于热门控事件而导致充电不启动可能是Christian的意图,我讨论的VBAT下拉列表可能不是。 添加VBAT下拉可能有帮助,但它不会处理根本原因(VBAT引脚由充电器充电)。 通过设置TS针脚过低,它可以解决问题并防止电流消耗过大的可能性(尽管我认为您可能处于预充电状态,因此电流不大)。

    请告诉我,如果较低的TS值在较大的主板上不起作用,我们可以重新讨论。