请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ20Z655-R1 主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO, BQ20Z655
我正在使用Sanyo Panasonic型号NCR1.865万BF电池组4S3P (14.8V - 1.02万 mAh)中的Bq20z655-R1。
EVSW已使用最新的化学更新程序进行了更新。
NCR1.865万BF化学ID为2142。
对电池组进行编程和校准后,即使电池组静止5小时,FCC显示的值与实际值不符。 它显示FCC为7979mAh。 我已经测试了电池组(C5充电和放电),实际容量为1.017万 mAh。
请告诉我如何更正此差异。
谢谢!
罗纳尔多