This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:使用细胞化学ID时未正确更新FCC

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578609/bq20z655-r1-fcc-is-not-updated-correctly-when-using-the-cell-chemistry-id

部件号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOBQ20Z655

我正在使用Sanyo Panasonic型号NCR1.865万BF电池组4S3P (14.8V - 1.02万 mAh)中的Bq20z655-R1。  

EVSW已使用最新的化学更新程序进行了更新。  

NCR1.865万BF化学ID为2142。

对电池组进行编程和校准后,即使电池组静止5小时,FCC显示的值与实际值不符。 它显示FCC为7979mAh。 我已经测试了电池组(C5充电和放电),实际容量为1.017万 mAh。

请告诉我如何更正此差异。

谢谢!  

罗纳尔多

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 请确保您的CHEM ID正确无误。 bqstudio中NCR1.865万BF的chem ID为2039。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BqStudio似乎与Bq20Z655不兼容, 我使用的是EVSW版本0.9 .........80,列出的NCR1.864万BF (Bqchem屏幕)化学ID为2142。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 您可以尝试将chem id更改为2039以查看问题是否会得到解决。