请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:REF3440 大家好,
有一个很好的新产品,我们可以使用DIN REF3440!
有一件事需要您的支持!
客户询问:
1.我们所使用的低频噪声(f=0.1Hz至10Hz)测试设备是什么。 在REF3440 DS中,它使用以下波形进行测量,为2uV/div。 我假设是一个高精度示波器。
2.请分享我们使用的高频噪声(f=10Hz至10kHz)测试设备,谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
更多问题,
1. 如何从高通滤波器产生1000*10增益,从低通滤波器产生10增益?
2. 对于噪声密度,如何通过高通滤波器产生11*11?
3. 请帮助提供闪烁噪声的示波器的零件号。 我们的示波器具有mV背景噪声,无法测试UV噪声。
4. 请帮助提供噪音密度信号分析仪的部件号。
5 ,如何计算PSD,我们应该测量的原始信号是什么? Thx