请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:REF3440 大家好,
有一个很好的新产品,我们可以使用DIN REF3440!
有一件事需要您的支持!
客户询问:
1.我们所使用的低频噪声(f=0.1Hz至10Hz)测试设备是什么。 在REF3440 DS中,它使用以下波形进行测量,为2uV/div。 我假设是一个高精度示波器。
2.请分享我们使用的高频噪声(f=10Hz至10kHz)测试设备,谢谢。