This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3440:请分享我们使用的低频噪声(f=0.1Hz至10Hz)测试设备

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3440
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098459/ref3440-please-help-share-the-low-frequency-noise-f-0-1hz-to-10hz-test-equipment-which-we-used

部件号:REF3440

大家好,

有一个很好的新产品,我们可以使用DIN REF3440!

有一件事需要您的支持!

客户询问:

1.我们所使用的低频噪声(f=0.1Hz至10Hz)测试设备是什么。 在REF3440 DS中,它使用以下波形进行测量,为2uV/div。 我假设是一个高精度示波器。

2.请分享我们使用的高频噪声(f=10Hz至10kHz)测试设备,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo  

    我将通过邮件分享详细信息。

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   ,Trailokya Rai

    谢谢,正在查找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   ,Trailokya Rai

    更多问题,

    1.     如何从高通滤波器产生1000*10增益,从低通滤波器产生10增益?

    2.     对于噪声密度,如何通过高通滤波器产生11*11?

    3.     请帮助提供闪烁噪声的示波器的零件号。 我们的示波器具有mV背景噪声,无法测试UV噪声。

    4.     请帮助提供噪音密度信号分析仪的部件号。

    5     ,如何计算PSD,我们应该测量的原始信号是什么? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo

    我会通过邮件分享详细信息:)  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   ,Trailokya Rai

    谢谢!