This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2836:原理图检查

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101709/tps2836-schematic-check

部件号:TPS2836

你(们)好  

我们使用tps2836d作为半桥驱动程序。 PWM输入为3.3V/PWM 50 % 占空比信号,且输出异常:

1. HIGHDR引脚输出的占空比也错误,仅为10V。 它认为内部引导不起作用;

2. LOWDR引脚没有驱动信号输出

请帮助我了解问题所在。 谢谢你。

1)SCH:

2)英寸:

3)人类发展报告  

4) LOWDR

5) BOOTLO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     驱动程序似乎没有打开LOWDR输出,因为DT没有变低。 BOOTLO保持在12V,但需要下降才能打开LOWDR。

    从数据表中:

    '在功率FET (VDRAIN)接头处的电压过低之前,不允许低压侧驱动器打开'

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Daniel

         客户参考芯片手册中的应用示例绘制了示意图,但现在它在通电时损坏了MOSFET。 您能帮我看看原理图中是否有错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

    门电阻器看起来相当大,这会使开关减速几次。 如果R36太小,可能会造成损坏。

    DT下降的缺失可能是由于充电时的纯电容负载,无法放电。

    提供电源或输入电源时或同时提供电源时是否出现损坏?

    谢谢!

    Daniel W